请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553D 主题中讨论的其他器件:TPS25221、
您好!
我正在寻找替代应用中的 TPS2553D 的最佳器件、最初 TPS25221看起来很有希望、但缺少反向阻断功能。 电源开关产品系列中是否有任何具有与 TPS2553D 相似功能的器件? 或者、具有反向阻断功能的电子保险丝也可能是一个合适的器件?
BR、
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Leo、
实际上、TPS25221具有反向阻断功能 、但响应时间为4ms、看起来太长。
因此、我们从规格中删除了该特性。
对于其他器件、我们没有此功能、因为电源开关已启用。
禁用后、任何电源开关都具有反向阻断功能。
电子保险丝可能具有您所需的功能。 但我不确定确切的器件型号。
对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
谢谢。