This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215公式1

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975427/tps56c215-tps56c215-equation-1

器件型号:TPS56C215

你(们)好  

  方程式1中

我应该检查一下吗?

我可以执行 fp、但我不知道下一步是什么?

是否有任何信息可以共享给 mye?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考"建议的组件值"来选择组件、这样做容易得多。 或者、使用 Webench 设计器是一种选择电感和电容的简单方法。

    对于方程式(1)的含义、我可以在这里为您提供一些解释:

    如果环路增益在-20dB/十倍频程下超过0dB、则系统往往具有足够的相位裕度来实现稳定性。 增益交叉0dB 的频率称为交叉频率。 在 D-CAP 转换器中、双极点会在频率 fp 下将增益斜率从0dB/十倍频变为-40dB/十倍频。 如果零点位置介于 FP 和交叉频率之间、则表示交叉频率稳定(-40+20)=-20dB/十倍频程。 如果零点位置远离 FP、甚至高于交叉频率、则表明交叉频率不稳定、为-40dB/十倍频程。 因此、为了实现稳定性、我们需要确保零点位置在 FP 和交叉频率之间。 由于交叉频率由许多因素决定、因此很容易将 FP 保持在零位置。

    从环路稳定性的角度来看、D-CAP 转换器中的 LC 选择就是一个简单的原理。 为了进行详细分析、我将编写一份有关这方面的应用报告、并将于近期发布。

    谢谢、

    Andrew