This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP020505:工作温度

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975377/dcp020505-operating-temp

器件型号:DCP020505

大家好、

客户在我们的数据表中要求、我们指定"推荐工作温度"为-40°C 至85°C。

这是指 Ta 还是 Tj?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew,

     这意味着环境温度(Ta)。 谢谢。

    BR、

    维克多