This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:公式13和14来自什么?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159825/lmr14050-q1-how-does-equation-13-and-14-come-from

器件型号:LMR14050-Q1

您好、专家、

我在下面的数据表中看到。 您能否告诉我们 方程式13和14是如何产生的? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    公式13 ---- 假设控制环路需要6个周期来调节从 IOL 到 IOH 的电感器电流、Cout 将在电流(IOH-IOL)/2下放电6个周期、然后可以相应地计算 Cout。

    公式14 ---- 电感器存储能量为 I^2*L/2,电容器存储能量为 V^2*C/2,此公式由电感器降低能量提供,与输出电容器增加相同,  

    B R

    Andy