This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200EVM-818:LED 在占空比超过66.18%时不会亮起

Guru**** 2537160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200EVM-818, TPS54200, TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989069/tps54200evm-818-led-does-not-turn-on-beyond-66-18-duty-cycle

器件型号:TPS54200EVM-818
主题中讨论的其他器件: TPS54200TPS92200


图:示波器上的 PWM 信号

我尝试使用 TPS54200EVM-818驱动1W 白光 LED、输入 VIN 电压为5V、电源为2A 供电电缆、PWM 信号由微控制器生成、PWM 信号通过分压器传递 、然后到达 TPS54200EVM-818上的 T9引脚。


图:分压器电路

如 PWM 信号示波器屏幕截图中所示、当我尝试在 PWM 调光模式下超过66.18%的占空比时、LED 不会亮起、 但在中、当占空比为66.18%或更低时、LED 亮起、但超过66.18%的占空比时、LED 会在4.1V 左右的闪光灯中亮起、然后熄灭。

在这里有什么问题呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    我需要更多信息。 并在器件异常时提供 SW 波形。 谢谢!

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这是占空比为66.57%时、围绕这些值的 PWM 波形、如图1所示

    图1:导致1W 白光 LED 调光的 PWM 波

    图2:PWM 信号(黄色)很抱歉更改了 PWM 信号的颜色,信号的值与图1相同,在 EVM 的 SW/TP2上看到的信号(蓝色)[1W 白色 LED 亮起]

    图3:当施加的 PWM 信号与图1相同时、具有各种测量的 SW 信号

    图4:与图3相同的 SW 信号,只是随测量缩小

    图5:PWM 信号与图1相同(黄色) ;Vsense / TP7引脚上的信号(粉色);SW/TP2引脚上的信号与图3和图4相同(蓝色)

    图6:如图5中所述的信号,放大了

    图7:如图所示、占空比为68%(黄色)的 PWM 信号、在 Vsense (粉色)和 SW (蓝色)上看不到信号

    EVM 行为异常时的 SW 信号

    (我上传了一段 YouTube 视频、其中介绍了在 EVM SW 引脚上看到的信号的示波器测量、因为视频大小超过了 e2e 论坛规定的大小、 请将视频静音以避免背景噪声、如果将视频减慢至 X0.25、您可以在示波器上查看 SW 信号的测量值)

    在视频中、PWM 信号的占空比为68%、Vin 从电源电压从1V 斜升至5V、正如您将在视频中看到的、在 Vin 变化期间 SW 信号几乎没有任何变化、 但是、当 Vin 达到4V - 4.1V 时、您将看到 SW 信号发生变化、并且您可以立即读取信号测量值、但一旦 Vin 超过4.1V、SW 信号就不会改变。

    当器件行为异常时、SW 信号和 PWM 信号以及测量结果

    (YouTube 视频)

    与上面的视频相同、在本视频中、也存在 PWM 信号测量。

    结论:

    由 uC (Adafruit 羽毛 M0)生成的 PWM 信号,该信号传递到分压器(两个电阻器均为10k),该 PWM 信号提供给 EVM 的引脚 TP 9, 当 PWM 信号`s 占空比低于66%且 VIN 高于4.1V 时、1W 白色 LED 亮起、调光开始。

    当 PWM 信号占空比高于66%时(在上图7和两个视频中、占空比为68%) 当 VIN 处的电源电压达到4.1V 且 VIN 电压甚至高于4.1V (例如5V 或5.5V)时、LED 不会亮起、仅闪烁1秒钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、您能在本例中帮助 Manan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    输出电流、电感器值和电感器饱和电流如何?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件处于异常模式时不存在输出电流、由于它是 EVM、因此电感器值如 EVM 数据表中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感值为10uH、数据表中提到的饱和电流为4A。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluubi2/sluubi2.pdf?ts=1617935151668&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.mouser.in/datasheet/2/445/744066100-538742.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    则与内部 OCP 没有关系。 这种现象很奇怪、我将根据您的测试条件进行基准测试。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    是否对基准测试进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    我没有像你一样重复这种现象。 您能否再次检查电路或使用新电路替换 TPS54200?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:
    我确实更换了 EVM 上的 TPS54200 IC、但遗憾的是、条件仍然与上述帖子中提到的相同。


    请对 EVM 进行基准测试、并尝试复制我提到的条件。

    我已经尝试让 EVM 工作数周了、但 EVM 工作不正常、而是工作异常、对我来说、最后一个选择是更改并转到不同的 IC、这些 IC 可以执行与针对 TPS54200发布的相同功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能帮助您继续关注这种情况。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    您能否分享 LED 的 P/N? 此外、电流感应电阻器如何? 您是否更改了它?

    同时、TPS92200是最新的类似器件。 如果需要、您可以参考它。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    LED 的 P/N 是什么意思?LED 的正向电压是2.56V、是1W。

    不、我没有更改电流感应电阻器、因为它是我们要讨论的 EVM。


                                  

    由于我已经制作了 PCB、并附上了上面的原理图图片、如您所见、电流感应电阻器值与 EVM 上的电阻器值不同、电感器和电容器等无源器件的值也不同。 我在设计 TPS54200电路时始终谨记、我的负载是1W IR 激光二极管、我使用1W 白色 LED 代替负载。 为便于参考,我还附上了 TPS54200EVM-818原理图的原理图:

                                                           


    Robin、您能不能用1W 白光 LED 以及我上面提到的条件对 TPS54200 EVM 进行基准测试、 请告诉我、因为我投入了大量的时间和资源、在 TPS54200周围构建了一个激光调光 PCB、并且 PCB 上遇到了同样的问题、因此我购买了 EVM、假设我的 PCB 可能存在问题、 但令我惊讶的是、EVM 也有同样的问题。 自从我提出这个问题以来,已经有26天了。

    `s 此问题不合理、请也告知我、这样我就不再浪费 TI TPS54200的时间和资源、而是开始寻找其他制造商的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin 请帮助您继续关注此问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manan、您好!

    明白。 我会再试一次。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于更努力的一天是5.1到5.5、我们的专家将于5.6回答您的问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能帮您解决这个问题。