This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:LP5569ARTWR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988107/boost-lp5569evm-lp5569artwr

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

您好!

我 对电荷泵的运行有一些疑问。

我将向您发送一个文件、其中包含问题的详细信息。

我期待你的答复。

最好的雷加

海共同

e2e.ti.com/.../210323_5F00_charge-pump-operation.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    对于问题1:

    当电荷泵自动模式选择被启用时、LED 电流 LED 灌入 LED0至 LED8上的电压被监控。 如果灌电流没有足够的余量、则电荷泵增益设置为1.5*并保持在1.5*模式、直到出现某些情况。 3.2V 输入电压可能足够高、足以使您的 LED 亮起、请尝试降低 Vin (不低于2.5V)并确认结果。

    对于问题2:

    建议在 PGND 和 VOUT 之间连接一个1uF 电容器。 电荷泵输出电容器在每个开关周期(1.25MHz)由飞跨电容器充电。 这种快速开关操作要求使用低电感和低电阻电容器(陶瓷)、并通过低电感连接将输出电容器连接到 LP5569 VOUT 引脚。 这是通过将输出电容器尽可能靠近 LP5569器件的 VOUT 和 PGND 引脚放置来实现的、并在同一层连接以避免过孔。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的回复。

    关于问题1,我尝试降低 输入电压(小于 3.2V),我确认1.5倍电荷泵工作。

    谢谢你。

    但此后、我尝试增大 Vin (~ 4.0V)、但它没有从1.5 x 模式返回 到1.0 x 模式。

    一旦进入1.5 x 模式、LED 打开(自动模式)时、它就不会返回到1.0 x 模式。

    请告诉我 如何 切换回1.0 x 模式而不关闭 LED。

    此致、

    海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    (请从您的答案中选择。)

    当电荷泵自动模式选择被启用时、LED 电流 LED 灌入 LED0至 LED8上的电压被监控。 如果灌电流没有足够的余量、则电荷泵增益设置为1.5*并保持在1.5*模式、直到出现某些情况。 3.2V 输入电压可能足够高、足以使您的 LED 亮起、请尝试降低 Vin (不低于2.5V)并确认结果。

     

      您的评论上面有哪些条件是“出现某些情况”?

    设置自动模式时、您能告诉我从1.5倍转换到1倍的条件吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    在所述条件下、电荷泵增益设置为1.5x 并保持在1.5x 模式、直到发生以下情况之一:

    1. LP5569器件进入关断状态并进入 INITIAZATION 或启动状态。
    2. 通过 MISC 寄存器强制电荷泵模式为1X 模式。
    3. 当电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)时、LP5569器件进入节电模式

    此外、电荷泵返回到1x 模式选择也可以通过 MISC 寄存器中的 CP_RETURE_1x 位进行配置。 当设置 CP_RETURE_1x=1时、在关断或进入节能模式期间、电荷泵模式强制为1x 模式。

    最好的酒店

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet-San

    关于#3、  

    3.当电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)时、LP5569器件进入节电模式

    客户发现  在自动模式下、当他们尝试增加 Vin(~4.0V)时、不会从1.5 x 模式返回到1.0 x 模式的问题。

     

    您在下一个 E2E 课程中的评论中所说的内容

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/977392/lp5569-charge-pump-specification/3619758?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LP5569#3619758

    将寄存器设置为以下值时:

    cp_mode=11、cp_return_1x=1、powersave_en=1

    如果 VIN 电压下降一次且1.5x 模式打开、然后 VIN 电压由于电池充电而升高、则在 LED 亮起时、电荷泵将返回到1x 模式。

    您能否告诉我 在自动模式设置期间电荷泵将返回到1倍模式的条件。

    此外、您能否告诉我客户 验证结果的原因(不返回1 x 模式)?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    所附 E2E 课程中的评论可能有些不合理。 我将检查 EVM 板并尽快回复您。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、您能在这种情况下帮助 Yusuke -San。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我在 EVM 板上做了一些测试并查看了一些文档。 请参考以下建议:

    1. 如果 VIN 电压下降一次且1.5x 模式打开
    2. 由于电池充电、VIN 电压上升、   在输入电压上升时、电荷泵不会返回到1x 模式、除非出现三种情况。(LP5569器件进入关断状态并进入 INITIAZATION 或启动状态/通过 MISC 寄存器强制电荷泵模式进入1X 模式/LP5569器件在以下情况下进入节电模式 电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet-San、

    相关信息  3.当电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)时、LP5569器件进入节电模式

    如果客户设置 CP_MODE_bits=3h、 powersave_en=1、则当所有 LED 都变为未激活状态时、电荷泵将返回到 x1模式。 正确吗?

    您能告诉我所有 LED 关闭和电荷泵更改为 x1模式之间的时间吗?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、请帮助您关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    是的、 当 LED μA 未激活时、LP5569器件能够自动进入省电模式、从而将空闲流耗降低至10 μ A (典型值)。

     n‘t LED 关闭和电荷泵更改为 x1模式之间的时间为毫秒级、我们不提供精确的规格。

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet-San、

    感谢您的回答。

    如果无法   关闭 LED、客户正在考虑将 x1.5模式转换为 x1.0模式的器件控制方法。

    根据您的评论、

    1. LP5569器件进入关断状态并进入 INITIAZATION 或启动状态。
    2. 通过 MISC 寄存器强制电荷泵模式为1X 模式。
    3. 当电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)时、LP5569器件进入节电模式

    客户将使用#2 (强制进入 x1.0模式)

    (程序)

    >自动模式:x1.5模式(低输入电压)

    > Vin 增大 :客户检测 到系统电压增大。

    >它们通过 MISC 寄存器将电荷泵模式更改为 x1.0模式。 (强制 x1.0模式)

    >等待时间

    >它们将 电荷泵模式从 x1.0模式更改为自动模式(客户基本上希望使用自动模式)

    此过程是否没有问题?

    此外、您是否可以建议在 x1.0模式 和自动模式之间等待时间?

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、请帮助您关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    此过程是可行的。 您也可以直接尝试以下步骤:

    (程序)

    自动模式:x1.5模式(低输入电压)

    2. Vin 增大 :客户检测 到系统电压增大。(确保增大的电压足够高,使自动模式处于1x 状态)

    3.等待时间(TW)

    4.它们将 电荷泵模式从 x1.0模式更改为自动模式(客户基本上希望使用自动模式)

    在自动模式下、可在您的电路板上测试使电荷泵变为1x 的最小电压、并为可靠性预留一定的范围。 至少几百人应该在模式更改之间等待。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。