主题中讨论的其他器件:LP5569
您好!
我 对电荷泵的运行有一些疑问。
我将向您发送一个文件、其中包含问题的详细信息。
我期待你的答复。
最好的雷加
海共同
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我 对电荷泵的运行有一些疑问。
我将向您发送一个文件、其中包含问题的详细信息。
我期待你的答复。
最好的雷加
海共同
您好、Hyodo、
对于问题1:
当电荷泵自动模式选择被启用时、LED 电流 LED 灌入 LED0至 LED8上的电压被监控。 如果灌电流没有足够的余量、则电荷泵增益设置为1.5*并保持在1.5*模式、直到出现某些情况。 3.2V 输入电压可能足够高、足以使您的 LED 亮起、请尝试降低 Vin (不低于2.5V)并确认结果。
对于问题2:
建议在 PGND 和 VOUT 之间连接一个1uF 电容器。 电荷泵输出电容器在每个开关周期(1.25MHz)由飞跨电容器充电。 这种快速开关操作要求使用低电感和低电阻电容器(陶瓷)、并通过低电感连接将输出电容器连接到 LP5569 VOUT 引脚。 这是通过将输出电容器尽可能靠近 LP5569器件的 VOUT 和 PGND 引脚放置来实现的、并在同一层连接以避免过孔。
最恰当的考虑
徐美奈
您好、Monet、
感谢您的回复。
关于问题1,我尝试降低 输入电压(小于 3.2V),我确认1.5倍电荷泵工作。
谢谢你。
但此后、我尝试增大 Vin (~ 4.0V)、但它没有从1.5 x 模式返回 到1.0 x 模式。
一旦进入1.5 x 模式、LED 打开(自动模式)时、它就不会返回到1.0 x 模式。
请告诉我 如何 切换回1.0 x 模式而不关闭 LED。
此致、
海共同
您好、Monet、
(请从您的答案中选择。)
当电荷泵自动模式选择被启用时、LED 电流 LED 灌入 LED0至 LED8上的电压被监控。 如果灌电流没有足够的余量、则电荷泵增益设置为1.5*并保持在1.5*模式、直到出现某些情况。 3.2V 输入电压可能足够高、足以使您的 LED 亮起、请尝试降低 Vin (不低于2.5V)并确认结果。
您的评论上面有哪些条件是“出现某些情况”?
设置自动模式时、您能告诉我从1.5倍转换到1倍的条件吗?
谢谢
您好、Yusuke、
在所述条件下、电荷泵增益设置为1.5x 并保持在1.5x 模式、直到发生以下情况之一:
此外、电荷泵返回到1x 模式选择也可以通过 MISC 寄存器中的 CP_RETURE_1x 位进行配置。 当设置 CP_RETURE_1x=1时、在关断或进入节能模式期间、电荷泵模式强制为1x 模式。
最好的酒店
徐美奈
您好、Monet-San
关于#3、
3.当电荷泵处于自动模式(CP_MODE_Bits=3h)时、LP5569器件进入节电模式
客户发现 在自动模式下、当他们尝试增加 Vin(~4.0V)时、不会从1.5 x 模式返回到1.0 x 模式的问题。
您在下一个 E2E 课程中的评论中所说的内容
将寄存器设置为以下值时:
cp_mode=11、cp_return_1x=1、powersave_en=1
如果 VIN 电压下降一次且1.5x 模式打开、然后 VIN 电压由于电池充电而升高、则在 LED 亮起时、电荷泵将返回到1x 模式。
您能否告诉我 在自动模式设置期间电荷泵将返回到1倍模式的条件。
此外、您能否告诉我客户 验证结果的原因(不返回1 x 模式)?
谢谢
穆克
您好、Yusuke、
我在 EVM 板上做了一些测试并查看了一些文档。 请参考以下建议:
最恰当的考虑
徐美奈
Monet-San、
感谢您的回答。
如果无法 关闭 LED、客户正在考虑将 x1.5模式转换为 x1.0模式的器件控制方法。
根据您的评论、
客户将使用#2 (强制进入 x1.0模式)
(程序)
>自动模式:x1.5模式(低输入电压)
> Vin 增大 :客户检测 到系统电压增大。
>它们通过 MISC 寄存器将电荷泵模式更改为 x1.0模式。 (强制 x1.0模式)
>等待时间
>它们将 电荷泵模式从 x1.0模式更改为自动模式(客户基本上希望使用自动模式)
此过程是否没有问题?
此外、您是否可以建议在 x1.0模式 和自动模式之间等待时间?
谢谢
穆克
您好、Muk、
此过程是可行的。 您也可以直接尝试以下步骤:
(程序)
自动模式:x1.5模式(低输入电压)
2. Vin 增大 :客户检测 到系统电压增大。(确保增大的电压足够高,使自动模式处于1x 状态)
3.等待时间(TW)
4.它们将 电荷泵模式从 x1.0模式更改为自动模式(客户基本上希望使用自动模式)
在自动模式下、可在您的电路板上测试使电荷泵变为1x 的最小电压、并为可靠性预留一定的范围。 至少几百人应该在模式更改之间等待。
最恰当的考虑
徐美奈