This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92310-23FB:修改4个 LED 的设计

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92310, LP8866EVM, TPS92010EVM-631, TPS92010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986716/tps92310-23fb-modifying-the-design-for-4-leds

器件型号:TPS92310-23FB
主题中讨论的其他器件:TPS92310LP8866EVMTPS92010EVM-631TPS92010

大家好、  

您可以检查以下请求并提供建议吗?

"

设计示例7 LED VLED 的设计电压为21V。 我需要一个具有4 LED VLED 12V PoUT = 4-5W PF>90的设计。 可以通过更改电路中用于此目的的变压器来获得它吗? 是否可以使用 TPS92310发送具有4 LED VLED 12V 输出的评估板设计卡?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能在这种情况下帮助 Furkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    对于12V 输出、该器件正常。 至于 PF、我建议客户使用 EVM 进行基准测试。

    没有与 TPS92310EVM 一起使用的 LED 板。 但您可以应用具有独立 LED 板的 LP8866EVM。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    感谢您的支持。 我们有一个具有4个串行 LED 负载的电路板设计。 我们正在考虑使用 TPS92310-23FB 230V 反激式 LED 驱动器 EVM 板来驱动这种情况。  需要进行哪些更改、例如评估板上的变压器和辅助组件?  

    我在研究中还发现了 TPS92010EVM-631设计。  此电路板是否满足我们的项目要求? (VIN=220VAC、Vout =12VDC、PFC>0.90、6W> PoUT)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家正在出差、请等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semih、

    我想您可以直接使用 TPS92310EVM。

    TPS92010不属于我的产品线、我不熟悉此器件。 您可以发布 TPS92010的另一个主题、然后相应的工程师将回答您的问题。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    我直接试用了此 EVM 板两次。 但 我无法获得正确的结果。  我想知道变压器的输出是否必须为12V 才能改变输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semih、

    您能更详细地解释一下"无法获得正确的结果"吗?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin、


    当7个串行 LED 连接到电路板时、它可以正常工作、但当4个串行 LED 连接时、卡上会发出噪音、LED 不会亮起。 (我们为每个灯使用不同的彩色 LED。红色 LED 灯=2V、黄色 LED 灯=3V、绿色 LED 灯=3V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、请帮助您关注此案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Semih、

    首先让我进行基准测试。 谢谢!

    BR、

    Robin