This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100电池充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988994/bq35100-bq35100-battery-charectrization

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

您好!

  我们使用 Tadiran 电池(LiSoCl2)  TL-4930,我们很想 使用 BQ35100 EOS 模式,但似乎没有列出 Cheh-ID,我知道 EOS 模式可以通过选择正确的 Chem ID 来精确工作。 因此 、我们想知道 获取电池特性所涉及的过程是什么。   我期待你的答复。

谢谢、

Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

     您是否访问了 BQStudio 中的 Chemistry 选项卡? 它位于列表的底部。 该电池的化学 ID 为0608。

     

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      很抱歉、我们实际上使用的是电池 TL-5930、而不是4930。 我比较了电池特性、内部电阻、最大持续电流和脉冲电流能力存在差异。 那么、请告诉我、TI 可以考虑为电池 TL-5930添加化学 ID 吗?

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    在这种情况下、我建议您使用 GPCCHEM 工具 查找最接近的化学 ID。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      感谢大家分享这些信息、最近的一个是 TL-4930 (Chem-ID 0608)、我想使用此 Chem ID 并测试新旧电池的 EOS 运行情况。 请告诉我如何对 ChemID 进行编程? 我已设置 BQ35100EVM、EV2400和 BQ Studio。

    但我无法在技术参考手册或 EVM 用户指南中找到 Chem ID 编程步骤。 如果有任何关于 Chem ID 编程的文档、请发送给我。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    我建议您观看这段4分钟的视频、其中讨论了化学 ID 的选择和编程。

    https://training.ti.com/chemistry-id-matching-online-gpc-tool 

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      正如视频中所示、我已经对 Chem-ID (0608)进行了编程、我收到一条消息、说 chem-id 已成功编程、 但如果在 chem-id 编程后刷新寄存器、我会看到之前的 chem-id (0606)、因此我很困惑它是否采用了新的 chem-id。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      有更新吗? 您是否能够更改 Chem-ID、甚至在刷新后它是否仍保持新值? 请告诉我。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    我能够在没有任何问题的情况下更改我的化学 ID。 发生这种情况时、您是否注意到 bqStudio 中存在任何错误? 您是否能够更改数据存储器中的任何值? 您使用的是 EVM 还是定制板?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      我正在使用 BQ35100EVM 和 EV2400、我尝试分别更改内部温度偏移和外部温度偏移值的数据存储器内容、如1和2、 但我不能更改这些寄存器值,请注意,在更改数据存储器之前,我将连续使用解封、解封全附件的命令,并验证了控制寄存器位 SEC1 (低)、SEC0 (高)。 请告诉我缺少的内容。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    您如何为器件供电?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      目前、我已将4V 电源施加到 EVM J6.BAT+和 BAT-点。

     GE 上拉跳线打开、

      警报上拉跳线打开、

     J3.4s 跳线打开、

    J2 1s、1s (两个)跳线打开。

    BQ Studio 将电池电压精确读取为4V、因此我认为 I2C 连接(EV2400和 EVM 之间)良好、

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

     有更新吗? 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    您可以将 gg.csv 文件发送给我吗? 此外、您能否确认您遵循 了 EVM 用户指南中列出的所有步骤

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:  

      请根据您的请求检查随附的 gg.csv 文件链接。 是的、我遵循了 EVM 指南并进行了连接、您能否更具体地了解您所指的步骤?  

    https://www.dropbox.com/s/5c5xi6y3wmtcorn/BQ35100-04-01-2021.gg.csv?dl=0

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

      请忽略我之前的数据寄存器内容、而改用此内容。

    https://www.dropbox.com/s/6kg6f826vty9ul6/data-mem-04-02-2021.gg.csv?dl=0

    我期待了解您的调查结果。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还检查了 REG25 (EVM U1.7引脚)电压并测量了零、看起来 IC 不会生成功率输出、 但它仍在响应 I2C 主设备的请求、因此我订购了 IC BQ35100、并将于周一与新 IC 联系、同时请告诉我您对此有没有发现或评论。 如果我需要为 全新 IC 导入任何 GG.CSV 文件,请发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    确保没有其他使用 REG25的器件、它不能提供大量电流、如果有负载、它将不会保持稳定。

    当您尝试上传化学 ID 时、您能否共享 bqStudio 的屏幕截图? 您能否通过选择"Insert"(插入)"Image/Video/File"(图像/视频/文件)将任何文件直接共享到 E2E 论坛。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      我已经更改了 EVM 上的 IC U1 (BQ35100),现在我可以更改 Chem.ID (我使用了 TL5940代码 )。

    我将在两节电池配置中使用它。 (在 J3上、两个跳线连接到2-4S)。 我已将选项 A (EXTVCELL 标志更改为1)。

    我可以看到这在 ACCUMLATOR 模式下按预期工作、但现在我想使用电源和下面提到的方法来验证 EOS 运行、

    1.used 正常电池7.3V (TL5930)

    1. 在未连接负载时发送新的电池命令、
    2. 使用电量监测计启动、等待一秒钟、在 PACK+和 PACK-之间连接146欧姆电阻器、以模拟大约50mA 的电流消耗并持续一秒、删除了50mA 负载、发出电量监测计停止命令。
    3. 重复步骤3 10次

    5.用 具有7.2V 空载电压和5.3V @ 50mA 负载的旧电池替换了正常电池,重复步骤4。 监视 BQSTUDIO->DATAMEMORY->EOS 数据

     

    我正在复制粘贴 EOS 数据屏幕截图以供您参考。

    我看到 EOS 趋势检测脉冲计数发生变化、短趋势和长趋势平均值也发生变化、

    但即使在15个周期后、EOS 标志也不会置1。

    我想知道如何在不等待很长时间的情况下快速地将测试加速到 EOS 标志指示。

    如果您有任何意见、请告诉我。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    由于监测计根据负载和压降计算电阻、因此很难使用电源复制 EOS 功能。

    您将需要确定系统需要多少个脉冲来收集足够的数据、以便在指示 EOS 时使趋势准确。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

       我将在测试开始时使用良好的电池。 (新电池命令、电量监测计启动、50mA 负载、电量监测 计停止)。

      接下来、我将使用旧电池、将电压降至5.5V、以实现50mA 负载、我将使用最小脉冲数测试 EOS、

     请告诉我哪些参数需要改进。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

     有更新吗?  

    请告诉我是否有其他方法来测试 EOS 模式。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waytt、

      

    有更新吗?  

    请告诉我是否有其他方法来测试 EOS 模式。

    谢谢、

    Naga。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    在测试时不应切换电池,使用 new_battery()命令,它会将电阻标准化为存储在 chem ID 中的 Ra 表。 如果您正在寻找任何 SOH 数据、您将无法获取该数据。

    EOS 警报也是如此、需要有一些脉冲历史记录来显示警报设置的趋势。 如果您交换电池、它将不会有 EOS 警报所需的趋势数据。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

      快速测试 EOS 功能的最佳方法是什么? 我们必须使用真实的电池并将其放电进行测试? 这是唯一的方法吗?

    请告诉我。

    谢谢、

    Naga。