主题中讨论的其他器件:LM5164-Q1、 LM5163H-Q1
数据表显示、该器件符合 AEC-Q100 0级标准、要求环境温度为150°C 如果绝对最大结温也是150°C、则无法通过该测试。
这非常令人困惑。 请您澄清一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
数据表显示、该器件符合 AEC-Q100 0级标准、要求环境温度为150°C 如果绝对最大结温也是150°C、则无法通过该测试。
这非常令人困惑。 请您澄清一下吗?
您好 Rick、
我不是自动认证标准方面的专家、但我参考了该规范、其中指出、该规范要求器件环境温度支持高达150摄氏度、器件结温支持高达150摄氏度。
在某些应用中、可能会在较高的环境温度下降低输出功率、或者器件可能只需要处于待机状态、因此上升幅度很小甚至没有。
数据表没有错误。
如果这不符合您的应用要求、请告诉我最大输入电压和最大负载要求是多少。
例如 、我们的 LM5163H-Q1结额定值为165摄氏度。
再次感谢。
是否有任何方法可以找出0级测试的测试条件? 它们很可能是在器件处于关断模式时进行的、但如果是这种情况、忽略该信息似乎会产生误导。 它必须是关断模式、而不仅仅是降额激活模式。
此外、Q0和 Q1之间是否确实没有物理差异? 前者的测试是在150环境和关断模式下进行的、后者是在125环境下进行的、大概有一些负载?
感谢您的帮助、并理解您可能没有这些答案。
1.5A 实际上位于低端、因此遗憾的是、LM5163H-Q1不适用。 我很确定我已经用尽了所有其他选项。