This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625CEVM:EMI 规格

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, LMR23625CEVM, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987662/lmr23625cevm-emi-specification

器件型号:LMR23625CEVM
主题中讨论的其他器件:LMR23625LMR33620

尊敬的专家:

我的客户正在评估 LMR23625、希望了解噪声规格。

您能否提供 LMR23625CEVM 的 EMI 规格(频率与功率级别间的关系、如 CISPR)。

他们希望将 EVM 与其电路板进行比较。

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    客户应用所需的输入电压、输出电压、负载电流和 FSW 是多少? 让我们看看我们是否可以在这里推广新一代转换器。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的答复。

    客户的要求是 Vin=12V、Vout=5V 和 Iout=2Amath。

    没有所需的开关频率、但最好使用小尺寸电感。  

    关于 LMR23625EVM、是否有任何噪声特性数据。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinchi、

    您能否与客户联系、以了解 LMR33620是否可用于 LMR23625?   

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我向客户介绍了 LMR33620。

    他们  目前没有时间更改器件。

    他们正在尝试更改布局以改善噪声。

    如果您有 LMR23625EVM 的 EMI 噪声数据、可以分享。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    我找不到 LMR23625EVM 的记录 EMI 数据、因为该器件多年前就发布过。 EVM 板上也没有 EMI 滤波器布局。

    另一方面、EVM 设计通常与客户电路板截然不同、

    我们可以支持客户优化电路和布局设计以改善噪声。   

    请通过 andy.chen@ti.com 向我发送更多信息

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我与客户交谈过。

    由于最终用户的 NDA、客户不想提供原理图和布局。

    他们将尝试自己解决问题。

    因此、让我们关闭该线程一次。

    如果他们还有其他问题、我会再次与您联系。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一