This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:ADC 读数错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983970/bq35100-error-in-the-adc-readings

器件型号:BQ35100

大家好、团队、

我对 BQ35100上的 ADC 读数误差有疑问。

数据表中有以下定义、客户的系统将其考虑如下。

■6.12 ADC (温度和电压测量)
①分辨率14位
→1位错误作为 ADC 读取值发生
② μ V 输入偏移1uV
→由于需要测量2CELL 的电压、因此通过将电路电阻除以、电压被分成1/9.33。 因此、输入偏移乘以9.33至9.33uV。


我想计算 ADC 误差。 是否可以认为除上述因素外没有其他影响转换精度的因素?
INL 和温度的影响、内部电源(REG25)等有何影响?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    我们在 第6.15节"典型特性"中提供了整个温度范围内的电压测量误差。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 我收到了客户关于您反馈的一些回复。

    ・6.15中的表似乎是在 BAT 端子上施加电压时的误差、但如果施加 VIN、该怎么办? (客户的电路为两个直向电路、因此它是具有 VIN 端子的 ADC)

    如果您能告诉我6.15表中 IC 的制造差异、我也很感谢。

    ・6.3建议运行条件将输入电平定义为:

    BAT max5.0V

    VIN max1.0V

    由于 BAT 和 VIN 端子之间的输入电平不同、VIN 端子的误差外观应该不同。  

    如果您也可以对此进行评论、那将会有所帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. 表6.15是关于 Vin 的
    2. 我们通常不会共享这些信息

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我收到了客户关于您反馈的一些回复。

    第1次反馈:表6.15以 VIN 为基准

    →6.15图水平轴显示的是电池电压、而不是 VIN 电压。 他们应该如何理解此描述?

    或者、您的反馈是否意味着产品规格为-10至50摄氏度、因此电池电压3600 mV 周围的误差大约为+/- 5 mV?

    *附加

    - VIN 端子的输入为 max1V、但6.15图形水平轴为 max4.4V。 换句话说、它们正在进行某种转换。

    - VIN 端子用于测量 N 节串联电池电压。 N 电压通过外部电阻分压应用于 VIN 以测量串联电压。

    →在图中、N 系列电池、电阻分压值等未知、VIN 和电池电压之间的相关性未知。

    第2次反馈:我们通常不会分享这些信息

    →未知的制造可变性将导致缺少制造指标。 您能否评论一下 VIN 的 ADC IC 变化、因为它不需要是保修值?

    (TI 制造工艺中是否存在"无差错"之类的问题? 如果您有任何理由、请告诉我会很有帮助。)

    此致、

    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    该监测计使用内部分压器进行 BAT 引脚输入、因此数据表中电压图的精度主要取决于所使用的电阻分压器的容差及其热特性。

    VIN 和 BAT 使用相同的 ADC、BAT 仅使用内部分频器。 ADC 的最大电压为1V、然后结果变为非线性。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、
    我收到了客户关于您反馈的一些回复。

    第一次反馈:关于精度
    →客户希望提高温度读数精度。 这是否意味着制造可变性不是精度的大问题? 这是否意味着温度变化或其他一些因素更为突出?

    第2次反馈:
    →我很抱歉这个问题的混淆。 我们想要问的是"为什么在 ADC 的 VIN max1V 时、水平轴的电压大于1V?"
    我们是否应该参考"BAT 输入范围:max5V (6.12)"而不是"Input voltage range (VIN、TS):max1V (6.3)?"

    此致、
    Ryotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

    测量仪表温度相当精确、正如温度误差图6.15典型特性中所述。 如果它们需要更高的精度、则需要使用另一种测量方法。

    我明白您的意思、如前所述、VIN 和 BAT 引脚使用相同的 ADC、此变化图是从使用内部分频器到 VIN ADC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    客户告知我们、他们关于此器件的所有问题都已解决、并希望宣布此案例已关闭。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Ryotaro