This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:I2C 访问

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652353, TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989517/tps65235-1-i2c-access

器件型号:TPS65235-1
主题中讨论的其他器件:TPS652353

您好!

我们的客户询问了 TPS65235-1、TPS652353在访问诸如0x03的未分配 I2C 寄存器时如何响应。  例如、TPS65235-1、TPS652353是否响应任何 ACK 之类的内容。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN

       我们将在24小时内进行检查并返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、IMI -SAN  

    访问 未分配的 I2C 寄存器时、不会有任何响应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    我很抱歉我的反馈太晚了。

    客户了解到、如果他访问未分配的 I2C 寄存器、则没有 ACK 是反馈。 但他希望在波形图中看到它。 您是否介意提供波形图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、IMI-SAN

     由于 GUI 中没有未分配的 I2C 寄存器、因此我无法在 EVM 上执行此测试。