This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350无法进入关断模式

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986014/bq78350-r1a-bq78350-cannot-enter-shutdown-mode

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76200BQ76930BQSTUDIO

先生,您好:

我们使用的是 BQ76930+BQ76200+BQ78350解决方案。

请参阅我们的原理图和 gg 文件。

如果 PACK+连接示波器或系统负载、并且在正常模式下发送关断命令 后、BQ78350无法进入关断模式。

如果需要优化任何内容、请帮助我们检查 gg 文件和原理图、请告知我们。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../bq78350-shutdown-20210308.gg.csv

e2e.ti.com/.../BQ78350_5F00_schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    电池组是否密封? 如果是、需要将 Shutdown 命令连续发送2次。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    我们已连续发送 shutdown 命令2次,然后 SDM 标志打开。

    请参阅我 在上次对话中提供的屏幕截图。

    如果 Pack 未连接到任何器件、则另一个引脚。

    我们发送了 shutdown 命令*2-- SDM 标志打开-- C-FET 和 D-FET 关闭--最后设备将关闭。

    如果 Pack 已连接负载或示波器。

    我们发送了 shutdown 命令*2-- SDM 标志打开-- C-FET 和 D-FET 关闭--最后设备将返回正常模式。

    请为我们提供建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的解释。 TRM 中有一个表格、显示了器件进入关断状态的步骤(请参阅第17.2.10节)。 如果器件测量到任何电流、器件将不会进入关断状态、因此在发送关断命令时测量的电流必须为零。 您能否检查 BQ78350在本例中测量的电流是多少?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    我们已经尝试让 SRP 和 SRN 悬空、然后与0欧姆短接。

    但这对本例没有用处。

    请帮助检查我们的 GG 文件、例如静电流、休眠电流或其他将影响电流测量的东西。

    请向我们提供您的建议。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我在 gg 文件中看不到任何问题。 发送关断命令时、您能否确认 OperationStatus[DSG]位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    请检查屏幕截图。

    标志 xchg 和 XDSG 为1、标志 DSG 为0、标志 SDM 为1。

    请帮助您为我们提供建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我在 EVM 上测试了您的 gg 文件、关断功能可以正常工作。 我确实注意到您的 Enabled Protections B 寄存器中的 AFE_OVRD 位已禁用。 我认为您应该启用此功能、以查看是否触发了此保护。 这是一种无法禁用的 AFE 硬件保护。

    您能告诉我更改结果是否不同吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    感谢您的推荐。

    我们尝试它并重新测试、但结果与之前相同。

    我们仍然无法进入关断模式。

    我们还需要检查什么吗?

    请向我们提供建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    您是否可以尝试捕获日志文件(单击 BQStudio 的 Register (注册)屏幕上的"Start Log"(开始日志)? 您可以启动日志文件,然后发送2次关机命令。 这将有助于显示所有状态位和器件检测到的测量值。 这可能会帮助我们弄清什么是阻止关断。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    请参阅随附的文件。

    并为我们提供您的建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../Shutdown-20210329.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您发送日志文件。 它确认未测量电流。 我最初怀疑电流阻止了关断、因为您说只有当 PACK+连接到系统负载或示波器时才能阻止关断。 流经感测电阻的正电流可能会阻止关断。

    日志还显示器件已密封(SEC1、SEC0都= 1)。 这要求背对背地发送两次 Shutdown 命令。 您是否知道要发送的2条关机命令之间的时间? 我认为它们需要在彼此之间的4秒内。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt 您好:

    关于电池无法进入关断模式的回复。

    请参阅日志数据,您可以看到 SDM 徽标已打开。

    我们已在4秒内成功发送两次返回到 Back shutdown 命令。

    唤醒电路如何? 它是否正常、或者我需要检查其他东西?

    请为我们提供建议。

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    TS1和 TS2引脚上是否连接了热敏电阻? 我看到一个较旧的 E2E 帖子、其中 TS2引脚上缺少热敏电阻、无法阻止关断。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt:

    请参阅我们的原理图。

    我们的电路上有 TS1和 TS2。

    我不明白您的意思、我们需要进入关断模式。

    您是否知道如何操作?

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../1273.BQ78350_5F00_schematic.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    由于此问题仅在连接到负载或示波器时发生、因此我认为在发送关断命令以查找意外行为或噪声时、最好使用示波器测量 TS1引脚。 如果触发 TS1引脚、它将返回正常模式。 同时捕获 REGOUT 也很好。  

    Matt