This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38086:短路不工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988032/ucc38086-short-circuit-not-working

器件型号:UCC38086

您好!

我使用 UC38086 PWM 控制器设计推挽式转换器。 在进行短路测试时、IC 不会进入间断模式、输入电源将接通输出短路。 您能建议一个解决方案吗?

此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 这是工程师相互学习的绝佳论坛、如果问题和推荐的解决方案尽可能清晰、则效果最佳。 TI 赞赏并重视每一个线程进入 E2E、但您的需要更多信息才能让您自己和访问 E2E 的其他人受益。 您的问题只能用更多问题来回答:  

    1. 转换器设计规格是什么:VIN、VOUT、POUT、FSW?
    2. 转换器引入了哪种短路? 电子负载、机械短路、软过载等?  
    3. 转换器如何响应短路负载情况? 波形和详细说明将有所帮助。
    4. 当负载从100%额定负载电流缓慢增加到>100%时、转换器的行为是怎样的?
    5. UC38086的 CS 引脚相比、测得的 RCS 波形是多少? 验证 RC 滤波器组件的适当值?
    6. 短路情况下、转换器的 CS 引脚、VOUT 和 CTRL 看起来是什么样的?

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅以下评论

    1. 转换器设计规格是什么:VIN、VOUT、POUT、FSW? 15VDC、150VDC、110W、100kHz
    2. 转换器引入了哪种短路? 电子负载、机械短路、软过载等? 输出端的机械短路。
    3. 转换器如何响应短路负载情况? 波形和详细说明将有所帮助。 在输出短路期间、转换器从输入端持续获取40W 功率。 IC 不会进入间断模式。
    4. 当负载从100%额定负载电流缓慢增加到>100%时、转换器的行为是怎样的? 将输出过载至150%、然后在120%后、调节将稍微输出。 但设备工作正常。 过载并仅将设备保留5分钟。  
    5.   UC38086的 CS 引脚相比、测得的 RCS 波形是多少? 验证 RC 滤波器组件的适当值? RC 值为1K 和470pF。 Rsense 为20mE/3W
    6. 短路情况下、转换器的 CS 引脚、VOUT 和 CTRL 看起来是什么样的? Vout 为0V。  

    我已经尝试过调优、Rsense、CS 引脚的 RC、ISET 引脚电阻器和 CTRL 引脚电阻器、输出电感器。 此外、IC 不会在短路时进入间断模式。  您对这些价值观有什么建议吗? 为了使短路正常工作、这些因素中最关键的因素是哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    请参阅以下评论

    1. 转换器设计规格是什么:VIN、VOUT、POUT、FSW? 15VDC、150VDC、110W、100kHz
    2. 转换器引入了哪种短路? 电子负载、机械短路、软过载等? 输出端的机械短路。
    3. 转换器如何响应短路负载情况? 波形和详细说明将有所帮助。 在输出短路期间、转换器从输入端持续获取40W 功率。 IC 不会进入间断模式。
    4. 当负载从100%额定负载电流缓慢增加到>100%时、转换器的行为是怎样的? 将输出过载至150%、然后在120%后、调节将稍微输出。 但设备工作正常。 过载并仅将设备保留5分钟。  
    5.   UC38086的 CS 引脚相比、测得的 RCS 波形是多少? 验证 RC 滤波器组件的适当值? RC 值为1K 和470pF。 Rsense 为20mE/3W
    6. 短路情况下、转换器的 CS 引脚、VOUT 和 CTRL 看起来是什么样的? Vout 为0V。  

    我已经尝试过调优、Rsense、CS 引脚的 RC、ISET 引脚电阻器和 CTRL 引脚电阻器、输出电感器。 此外、IC 不会在短路时进入间断模式。  您对这些价值观有什么建议吗? 为了使短路正常工作、这些因素中最关键的因素是哪一项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy、

    您尚未提供任何波形、因此我只能猜测可能发生的情况? 听起来、电流会折回功率限制。 如果您将 "断续模式"称为 经过数个时钟周期后的尝试/重试、我不相信 UCC38086具有此功能?   请参阅随附的以获取帮助

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    感谢您的回复。 您想说、UCC38086没有间断功能? 那么、对于这个特定的 IC、输出短路将如何工作? 在我们的电路中、当输出短路时、电路会不断从输入端获取40W 的功率。 我们如何限制或消除这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aswathy、

    您需要确定设计在短路耐受期间能够承受的电压、并实施最佳的纠正措施。  

    Steve