This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电流传感器不工作

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989496/bq40z60-current-sensor-not-working

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 社区:

我有一个 BQ40Z60评估板(BQ40Z60EVM)、并下载了相应的 TI 电池管理器软件。 我无法感应电流、因为电流寄存器始终读取错误的值。 这是1A 时的屏幕截图-电流仅在304mA 时读数。 即使在电流发生变化时、它仍保持在304mA 或在该值的1mA 范围内波动:


我已附加配置文件以供参考: e2e.ti.com/.../conf_5F00_b1.gg.csv

感谢你的帮助!

注意:这篇文章与我之前发布的电路板无关、FET 在该电路板上工作、充电或放电没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    您是否遵循 了 EVM 用户指南中概述的所有步骤?  您的电池设置是什么样的?

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我刚刚再次查看了这些步骤,看不到我们错过的任何内容。 电压和温度读数已经与 实际状态相对应、因此我们跳过了这些状态的校准。

    目前、我们使用电源(15V)和4个1.2kOhm 电阻器对电池进行仿真、并 将可变的功率吸收器作为负载连接。  

    此致、

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    根据设置的不同、您可能会有大量的 IR 损耗、电流实际上可能为300mA。 您是否直接测量了传感器两端的电压、以便进行手动 计算以确认电流是否关断?  

    如果仅报告的监测计不正确、则很可能是由于某种形式的校准。 我建议使用一个外部电源来强制电压直接在传感器上模拟1A 负载。 然后使用 bqStudio 校准屏幕来执行校准。 我不会使用电阻器、因为测量仪表在进行校准时需要非常稳定的负载电流。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vos、您好!

    我也是 Olivier 的一位同事、负责这个项目。 尽管建议使用校准方法、电流值不会改变、并且保持相当静态。 电路中是否存在电流旁路的可能性?

    谢谢!

    Brontë μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bronte、

    校准部分中的 CC 增益和容量增益值是否与您使用的传感器大小基本匹配? 例如、对于2m Ω 的传感、2.003。 如果您手动调整这些参数、当前值是否会改变?

    谢谢、

    Eric Vos