This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62665:如果输入电容器减小、会发生什么情况?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988852/tps62665-what-would-happen-if-input-capacitor-is-decreased

器件型号:TPS62665

大家好、

我发现我们的数据表中的输入电容器为4.7uF。 有必要吗? 如果我选择2.2uF、会发生什么情况?

谢谢!

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    4.7uF 输入电容器用于基准电路、因为它适用于大多数应用。 降低 Cin 可能会导致更高的电压 VIN 过冲、并可能导致超过引脚的绝对最大额定值。 此外、它可能会导致   阶跃负载期间的输入电压降低、这可能导致更高的输出压降。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    只是一个软提醒。 从您的角度看、一切都清晰吗?  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel