This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:输出短路并恢复正常后、GATE 引脚不工作

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986011/lm5066-gate-pin-is-not-working-after-the-output-is-shorted-and-come-back-to-normal

器件型号:LM5066

您好、TI 专家、

我的客户现在正在为其电源设计 LM5066、并制造了第一块 PCB、这是有问题的。

过流保护功能良好。 如果它们出现过流情况、电力输送停止、然后返回正常电流、电力输送再次开始。

但在短保护中、它不会恢复正常。

我们将 CN5引脚短路、电力输送停止。 但是、在 CN5中释放短路后、电力输送不会再次启动。 (实际上、我们看不到来自 GATE (PIN2)引脚的输出。)

下面是原理图。 您能检查一下我们的问题吗?

(CL (pin22)连接到 VDD、以 将过流阈值设置为26mV)

测试条件如下所示;

 -输入电压:+52Vdc ~+53Vdc

 输出电流负载:0A ~ 1.8A

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您能否分享以下详细信息进行调试

    短路测试期间的输出电压、计时器、栅极和输入电流的测试波形。

    2.填充了设计计算器

    3.输出端的启动负载是多少?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    以下是您询问的更多信息;

    短路测试期间、输出电压、计时器、栅极为0V、初始输入电流为1.6V

    2、这里是设计计算器;

    e2e.ti.com/.../LM5066-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_0317.xlsx

    启动负载电流为1.6A

    这里是一些器件值

    Rsns = 12Mohm

    Rpwr = 150k Ω(根据数据表计算得出的值为30k Ω、但由于不起作用、因此他们找到了另一个值)

    计时器:150nF

    MOSFET:FQD13N10LTM (飞兆)

    正如我说过的、过流保护工作良好(插入52V/2.2A->输出停止)、过流过时、过流保护恢复正常。(2.2A 至1.8A)

    客户希望输入电压为50~53V、输入电流为0A~1.8A。 他们还需要短路保护和过流保护。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    客户是否在门处使用了原理图中所示的 dVdt 电路? 如果是-将设计计算器中的 F72单元格设置为"是"

    短路测试期间 Vout、计时器、栅极和输入电流的测试波形缺失、请获取。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    在短路测试期间、这3个波形仅为0V。 这种情况下是否需要波形图?

    这里是我修改后的设计计算器、将 F72更改为"是"。

    e2e.ti.com/.../LM5066-Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_0317_2D00_2.xlsx

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    仍然需要波形来了解故障期间的定时器电压、电流曲线。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请检查以下波形;

    CH1黄色:门

    CH2红色:输出电压

    CH3蓝色:计时器

    CH4绿色:Iout

    如您所知、该 IC 在每次短路测试后完全死。 此测试对我的客户来说是一个巨大的负担。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    短接期间、L3会导致回冲电压、而在上述测试波形中未能很好地捕捉到该电压。 在  IC 的 Vin 引脚上使用 TVS 二极管5.0SMDJ54A 来钳制瞬态电压 e2e-uat.ti.com/.../selecting-tvs-diodes-in-hot-swap-and-oring-applications

    对于 Q15、使用 PSMN4R8-100BSE 可获得更好的 SOA 裕度。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请向客户建议上述更改、如果有任何后续问题、请告知我们。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    我已在你的答复后立即指导你的建议。

    我会告诉您我的客户是否有任何更新。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    测试器件需要很长时间。

    结果是、即使我更改了 FET 和二极管、波形也是相同的。

    您能告诉我要检查的其他点吗?

    此外、我想告诉大家、当 LM5066由于输出电路短路而损坏时、感测引脚(#3)前面的 PCB 布线会烧毁。

    我认为这与这个问题有关。

    请检查此问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    您的意思是 LM5066即使在  输入端对 Q15使用 PSMN4R8-100BSE 和 TVS 二极管5.0SMDJ54A 也会出现故障 ?

    请在 短路输出测试期间共享波形(与 www.ti.com/.../lm5066.pdf 中的图46和图47类似)

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。

    幸运的是、他们自己解决了问题。 原因是 L3电感器。

    删除 L3后、热短路保护工作正常。

    我还有另一个问题。

    它们使用引脚7作为使能(关断控制)

    他们多次对此进行测试、有时即使 EN 不是高电平也能正常工作。

    在这种情况下、它们必须切换 GUI 中的 EN 引脚。 那么它可以正常工作。 直到那时、即使它们更改了 EN 引脚的状态、它也始终工作。

    这是否是原理图问题? 还是 I2C 通信或其他软件部件?

    请就此事向我提供一些建议。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    EN 引脚电压必须为高电平才能打开外部 FET。

    他们是否探测到引脚7电压和栅极电压以进行确认?

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、PIN7为低电平、GATE 引脚为高电平。

    我还有一个问题。

    如果我想使用引脚7作为使能引脚、我是否应该参考数据表8.4.4中的原理图? (有3个转售商)

    实际上、我们使用4个电阻器来设置 UVLO 和 OVLO。 是否可以控制关断?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    是的、PIN7为低电平、GATE 引脚为高电平。

    ->所有板的情况是否相同? 当您在同一电路板上更换新 IC 和新 MOSFET 时,是否正常?

    如果我想使用引脚7作为使能引脚、我是否应该参考数据表8.4.4中的原理图? (有3个转售商)

    实际上、我们使用4个电阻器来设置 UVLO 和 OVLO。 是否可以控制关断?

    ->通过 UVLO/EN =低电平关断器件的控制独立于单个电阻梯或两个独立的电阻梯。

    此致、  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是否所有电路板都是相同的情况?

    ->实际上、这取决于时间、即使在同一个板中也是如此。 有时工作正常、有时工作不正确。

    当您在同一电路板上更换新 IC 和新 MOSFET 时,是否正常?

    ->他们没有尝试,只是我可以想象它取决于时间。

    您能告诉我这些要点、以了解有关此事的更多信息吗?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果行为不可重复且取决于时间、则很难进行评论。 我们能否将示波器置于触发模式以在该时刻进行捕获(栅极、输入电流、计时器电压、EN 电压)。

    此致、  

    Rakesh