您好、TI 专家、
我的客户现在正在为其电源设计 LM5066、并制造了第一块 PCB、这是有问题的。
过流保护功能良好。 如果它们出现过流情况、电力输送停止、然后返回正常电流、电力输送再次开始。
但在短保护中、它不会恢复正常。
我们将 CN5引脚短路、电力输送停止。 但是、在 CN5中释放短路后、电力输送不会再次启动。 (实际上、我们看不到来自 GATE (PIN2)引脚的输出。)
下面是原理图。 您能检查一下我们的问题吗?
(CL (pin22)连接到 VDD、以 将过流阈值设置为26mV)
测试条件如下所示;
-输入电压:+52Vdc ~+53Vdc
输出电流负载:0A ~ 1.8A
请检查此问题。 谢谢。
此致、
Chase