This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:过压分析

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24707A, BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984996/bq24707a-over-voltage-analysis

器件型号:BQ24707A
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50EV2400BQSTUDIO

大家好、

日本客户在分析缺陷产品时遇到问题。
您能否分享您的宝贵建议?

背景:
对于锂离子电池充电器、
我们设计的电池充电器采用 BQ24707A、
并使用 BQ40Z50R3为3节串联智能电池充电、
但是、电池充电期间突然出现15V 过压、智能电池损坏。
电池电量监测工程师说、对于 bq40z50r3来说、这不是问题、
他让我听电池充电器工程师的建议。
由于您在设计和应用方面具有丰富的经验、请帮我确认。

有关更多详细信息、请查找以下主题。
e2e.ti.com/.../bq40z50-over-voltage-analysis

提前感谢。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    这种行为是不寻常的。 我已经查看了您之前针对 BQ40Z50的 E2E 主题、但我们需要收集更多信息来对此进行调试。

     

    1) 1) 1)是否可以共享原理图?

    2) 2)适配器电压是多少?

    3) 3)是否可以在发生过压事件时查看相位波形? 这将提供有关开关转换器行为的见解。

    4) 4)发生过压事件时、BQ24707A 的寄存器设置是什么? 这将向我们显示是否有任何寄存器(如 ChargeVoltage()寄存器)被意外地设置为错误的值。

    5) 5)正如 Wyatt 在您的 BQ40Z50 E2E 主题中所询问的、我还想了解 SCL 波形为什么会在40秒内振荡这么多。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、


    感谢您的耐心等待。

    请在下面找到答案。

    请找到下面的原理图。

    「未実装=未实现」


    施加到充电器的电压为24V。

    是否意味着发生过压时会出现以下纹波?

    过压纹波

    SCL 线路电压振荡

    发生过压时


    我不知道如何获取 BQ24707A 寄存器配置、
    您能告诉我如何获取它吗?
    我可以从 ev2400获取寄存器配置吗?

    振荡波形的原因未知。
    由于 SCL 被上拉至5V、因此它必须灌入电流才能振荡。
    哪些充电器或电量监测计会灌入电流?
    您能告诉我切割是否有好主意?
    在测试完成时电池损坏的情况下、
    并且可以进行尽可能多的试验。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    感谢大家分享原理图。 我看不到任何可能导致充电器突然向电池施加15V 电压的明显错误。 我们需要查看寄存器设置和一些更多波形、以便对其进行调试。 我现在要确认的主要问题是主机 MCU 是否向 BQ24707A 充电器写入了正确的寄存器设置。

     

    3) 3)您是否能够重现此过压行为? 如果是、请捕获一个波形、显示发生过压事件时的 VBUS、VBAT、IBAT 和相位。 相位节点很重要、因为它将向我们展示转换器的状态。 我们可以看到开关波形是否有任何异常。

     

    4) 4)在主机 MCU 配置 BQ24707A 的寄存器后、您是否可以让主机 MCU 读回充电器的寄存器设置、以便我们验证它们是否已正确设置? 这还取决于您是否能够重现过压行为。 我想在发生过压事件时看到 BQ24707A 的寄存器设置。 我的问题是、主机 MCU 可能意外地将错误的寄存器设置写入 BQ24707A、从而导致充电器突然向电池输出15V 电压。

     

    如果您对此有任何问题、请告诉我。 如果主机 MCU 能够写入 BQ24707A 的寄存器、那么它也应该能够读回寄存器。 由于 BQ24707A 是一款较旧的器件、因此我们目前没有 bqz 文件可与 BQStudio 和 EV2400配合使用、但我可以根据需要准备 bqz 文件。

     

    5) 5) BQ24707A 充电器、BQ40Z50监测计和 SMBus 总线上的任何其他器件应能够将 SDA 和 SCL 拉低。 否则、它们将无法进行通信。

     

    我认为现在调试的优先级不是那么高、因为 SCL 振荡仅在15V 过压事件发生后发生。 此外、我怀疑如果您以足够小的时间刻度捕获波形(而不是以较大的时间刻度捕获波形、然后手动放大)、那么"振荡"实际上可能更像正常的 SMBus 通信。 现在、我们将重点介绍3)和4)以进行进一步调试。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的回复。
    我将回顾3)和4)并再次测试。

    我们的公司拥有 EV2400。
    您能否为我提供 bqz 文件以监控 bq24707a 寄存器?
    非常感谢您的支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    我已在 E2E 上向您发送友谊请求。 请接受此请求、然后我将能够在 bqz 文件准备就绪时向您发送该文件。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    谢谢,我接受了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    感谢您接受友谊请求。 我向您发送了一条包含 bqz 文件的私人消息。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的耐心等待。

    我尝试获取发生过压的日志、
    但是、过压症状不会再次出现。
    因此、当过压症状不再出现时、
    获取 bq24707a 的寄存器记录文件。

    您能否确认此日志文件中是否有例外情况?
    开始充电后、主机测量 TCA 和 FC、并结束充电。
    周期性错误是因为主机的充电中断
    在此中断中、主机和燃气表 IC 正在通信。

    e2e.ti.com/.../bq24707A-No.1.log

    谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    我在日志中看不到会导致或指示意外输出过压事件的任何内容。 为了进一步调试、我们需要能够重现15V 过压事件、以便我们能够在发生过压时检查波形并分析 BQ24707A 的寄存器设置。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    感谢您的耐心等待。

    实际上、ev2400在测试准备过程中失败、
    我现在要获取一个新的。
    复制测试完成后、数据会重新传输。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

     

    好的、如果您能够重现15V 过压事件、请保持更新、以便我们能够在发生过压时检查波形并分析 BQ24707A 的寄存器设置。

     

    此致、

    Angelo