This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337L:压降电压与温度间的关系

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, LM337L, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988254/lm337l-dropout-voltage-vs-temperature

器件型号:LM337L
主题中讨论的其他器件:TPS7A30LM337

大家好、团队、

我对 LM337LM/NOPB 有疑问。

对于压降电压与温度之间的关系、是否有任何数据或有用信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo Sato:  

     TPS7A30是一款内部拓扑类似的器件、因为它们都具有 BJT 晶体管网络。  

    在数据表中、有一个详细说明压降电压 v 温度的图。  

    与大多数器件一样、性能会随温度的升高而降低、这意味着器件的电阻会升高、因此压降电压也会升高。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    感谢您的评论。

    我了解这种行为、压降电压随温度升高而升高、看起来是线性增加。

    您是否有 LM337L 的压降电压与温度条件的一些数据?

    由于 TPS7A30是 LDO、因此其压降电压比 LM337L 要低。 我想、如果我们有一些不同温度条件下的压降电压信息、我们可以粗略估算 LM337L 的行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taketo Sato:  

    遗憾的是、我们没有任何有关随温度条件变化的压降电压的数据。 我可以要求进行仿真、您是否对此感兴趣? 或者您想要台式数据吗?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    感谢您的支持。

    我对仿真数据感兴趣、但两者都没关系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Taketo Sato:  

    我已提交仿真请求。 如果我们无法执行仿真、我将联系同事为我获取台式数据。  

    您希望支持哪些封装、电压输出和负载?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    感谢您的支持。 我对以下情况感兴趣。

    封装:SOIC

    输入电压:-15V

    输出电压:-12V

    负载电流:10mA

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我将提出请求。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette-San、您好!

    何时可以获得仿真结果或测量数据?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    由于 LM337L 是一款非常旧的器件、因此我们的团队仍在进行此方面的工作。  

    以下是原始 LM337的实际图:

    Vout 与您请求的 Vout 不同、但这是一个很好的起点。 此外、我们的网站在解串工具和仿真部分下提供了用于 LM337L 的 PSpice 模型:

    LM337信息

    感谢您的耐心等待。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    感谢您的评论。

    我能否理解 LM337在20mA 时的压降电压值与负载为20mA 时的 LM337值非常相似?

    如果是、我对您所附的 LM337信息很满意。 如果 LM337和 LM337L 之间的值可能不同、我会等待仿真结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、

    LM377L 是原 LM337的更新型号。 我目前正在与团队一起研究这一问题、以确认他们是否拥有相同的裸片家族、如果是、那么是的、他们的图解对于我提供的两个而言非常相似、如果不是、则可能会有一些差异。 我感谢您的耐心。  

    最棒的  

    Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    感谢您的支持。 我期待收到反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San  

    不幸的是,他们不分享同一个裸片。 但是、该团队目前正在进行这方面的工作。 我将在收到更多信息后立即联系我们。  

    此致、  

    Edgar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    如果仿真需要很长时间、您是否可以考虑使用该器件进行测量?

    如果这也很困难、您能告诉我整个温度范围内的压降电压值是保守的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:  

    我们的团队正在测试器件。 我会尽快更新您的信息、让您了解结果。 感谢您的耐心等待。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    感谢您对此的支持。 我期待收到反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeo-San、  

    我们仍在等待器件到达我们的位置。 我们非常感谢您的耐心等待。 我会随时通知您。 同时、我发现该器件的最大 Vdo 为2.2V。 希望这些信息对您有所帮助。

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    感谢您的支持和有用信息。

    我能否理解最大 Vdo 值在整个温度范围内有效?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    是的、Vdo = 2.2V 在整个温度范围内有效。 我还想补充一点、您提供的裕度为|Vin-Vout|=3V、这很好。 这可提供足够的余量、从而使您的器件不会进入压降模式。

    最棒的

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edgar-San、您好!

    非常感谢您提供的有用信息。

    此致、