This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54120EVM-103:输出中噪声异常高

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54120, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989416/tps54120evm-103-abnormally-high-noise-in-the-output

器件型号:TPS54120EVM-103
主题中讨论的其他器件:TPS54120TPS62913

大家好、

你好。

我们的客户在 TPS54120 EVM 的输出中遇到异常高的噪声。 有关问题和其他查询的说明见所附文件。

e2e.ti.com/.../questionNoiseTPS54120EVM_5F00_rev1.docx

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我的同事下周将向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      在纹波测量方面、遵循最佳实践非常重要。 看起来您使用的是示波器探针的接地线(很长)、 可能会导致测量的纹波较高。 使用 Tip & Barrel 方法或同轴方法是测量纹波的最佳方法。

    这是一个讨论它的视频。

    https://training.ti.com/zh-tw/power-tips-measuring-vout-ripple-dcdc-converters

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    你好。

    根据客户的说法、您建议的 Tip & Barrel 方法帮助他降低了噪声振幅、现在可以提供令人满意的结果。

    但是、他注意到、在 TPS EVM 模块触点引脚的不同位置进行测量时、噪声会有一个奇怪的增加。 他在第5.2.6节对此进行了说明。 新版本2的说明(见附件)。 客户渴望了解噪音增加的原因。

    e2e.ti.com/.../questionNoiseTPS54120EVM_5F00_rev2.docx

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

       我们将对此进行研究。 将在今天结束时返回给您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不同点测量的纹波将取决于输出和测试点之间的寄生电感和电阻。  正如您已经观察到的、从第一次测量到 Tip & Barrel 方法移除了长电感接地导线、您将看到电路板和组件中存在其他寄生效应。  当噪声形状发生变化时、这可以很好地指示您是否看到电感或电阻影响。  要参考的一个好应用手册是: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/understanding-and-managing-buck-regulator-output-ripple

    如果您真的对使用降压转换器实现最低噪声和纹波感兴趣、并且希望实现高效率、那么您可以考虑使用 TPS62913来解决这些问题。 https://www.ti.com/product/TPS62913