This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:在我们的实际应用中、我们发现该 IC 容易受到外部干扰、并导致 LED 闪烁。 请帮助确定您是否有任何方法可以改善此问题。

Guru**** 2553950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986782/tlc59284-in-our-practical-application-we-found-that-this-ic-is-easily-subject-to-external-interference-and-leads-to-led-flicker-please-help-to-determine-if-you-have-any-way-to-improve-this-problem

器件型号:TLC59284

尊敬的 TI 团队:

TLC59284很容易受到应用中的外部干扰的影响、从而导致 LED 闪烁。 请帮助确定您是否有任何方法可以改善此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能更详细地描述一下这个问题以及您提到的外部干扰是什么吗? 首先、我们需要确定导致闪烁的原因。 以下 是导致此问题的许多原因、例如不稳定的 VOUT、不可预测的通道开/关或空白信号错误。  发生闪烁时、您能帮助捕获 VCC / VLED / VOUTx / BLANK 的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、我们捕获了  当 Vout0~9轻扫时的 VCC Blank、SIN、SCLK、LAT 波形外部干扰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JT、

    您可以帮助分享原理图吗? VCC 和 BLANK 上的大噪声是不可接受的。  导致这些噪声的外部干扰是什么。 我认为可能需要在这些引脚上添加一些电容器来滤除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy,随附 的 LED 驱动器原理图,外部干扰,例如  PCBA 上的交流开关打开/关闭,  ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy,随附 的 LED 驱动器原理图,外部干扰,例如  PCBA 上的交流开关打开/关闭,  ESD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好赵、请帮助您将相关信息巧妙地附在本论坛上、我们的专家稍后将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) 当 我们关闭/打开 板载交流开关 时,  LED 闪烁,LED 驱动 器很容易受到 这种外部干扰的影响

    2) 2)  ESD 放电时  、LED 也会闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要原理图和波形、您的描述只是现象、我们的专家无法弄清这种现象的发生。

    您好 Hardy,能帮您解决此问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们附加了 LED 驱动器原理图 ,   当 LED 驱动器处于待机状态时,我们会关闭 PCBA 或 ESD 放电上的开关, LED 驱动 器引脚 VCC 3.3V、BLANK、SLK、SIN     上一次在 ppt 文件中具有外部干扰、LED 闪烁和 LED 驱动器引脚波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到幻灯片、请附上您的 sch。 并将波形直接发送到应答部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有进一步的反馈、我将关闭此主题。