This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:Webench 电源设计器值与数据表不一致、需要 Excel 计算器。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988993/tps55288-webench-power-designer-values-inconsistent-with-datasheet-excel-calculator-needed

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A

我一直使用此降压/升压转换器进行设计、发现 Webench 电源设计器给出的错误值或数据表公式不正确。

例如、当我计算2MHz 运行时的电阻器时、我得到的值为9.6k Ω、而 Webench 状态为9.768k 时、~1MHz。 另外、我对 Webench 感到烦恼的是 、即使我手动输入所需频率、工具也会自动将其更改为所需频率。

我能否获得一个 Excel 计算器、我可以参考该计算器、并确保当我将所有组件放入原理图时一切都正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    请首先使用 Excel 计算器进行组件选择。 我们将咨询 WEBENCH 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    对于 Webench 问题、不应发生这种情况。  您能否共享 Webench 设计链接?

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然确实发生了这种情况。 此外、您还需要更改电源设计器、以便用户可以锁定某些组件(例如电感器)、每当您要更改电压以进行计算(重新设计)时、它都会保持电感不变。 我还没有找到一种简单的方法来使设计在整个5-20V 范围内保持稳定、因为该工具会自动更改组件和值。

    TPS55288的电源设计器配置文件目前无法信任为正常工作的设计提供正确的值。 尽管我无法验证其中的公式是否正确、但我需要返回到 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    您能否分享您的应用的输入/输出条件? 我们可以为您提供包含选定组件的 Excel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入将来自19V 电源。 输出应可通过5A 电流控制在5-20V 之间。

    我们希望使用尽可能小的4.7uH 电感器。 Coilcraft XAL6060-472是否是5A 输出电流的理想选择? 我们的空间有限、因此更喜欢陶瓷电容器而不是电解电容器和电流、我们认为除了陶瓷电容器(4个22uF 或4个10uF、具体取决于哪一个可提供更好的效率。 电容)。 对于此应用而言、1MHz 的开关频率是一个很好的折衷方案、还是可以使用4.7uH 降低开关频率? 使用100W 输出时、效率是关键因素 、我们的目标是>95%的效率。 最大功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    它是 USB Type C 应用吗?  

    我建议 您首先参考400kHz TPS55288 EVM 原理图。

    当输出19V 输入电压时、该器件在降压/升压模式下工作、这意味着升压级2 FET 正在切换。 由于 TPS55288集成了两个升压 FET、因此从热上升的考虑、建议将开关频率设置为400kHz。

    当开关频率为400kHz 时、TPS55288的效率应在最大功率下达到>95%的目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是链接:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压/升压用于提供 USB-C PD 电源。 400kHz 操作对我们来说很好。 我 想使用 Webench 电源设计器验证所选组件(FET、电感器等)、但该工具不可用。 它会将值和组件的变化保持在它认为正确的任何值上。

    例如、我们希望 将 CSD17578Q3A MOSFET 用于降压高侧和低侧、但电源设计器不允许更改低侧 FET (它始终使用相同的 FET)。 我们还希望使用 XAL6060-472电感器、而不是 XAL1010、因为我们对设计有大小限制。 在我们的基于 Excel 计算器的运算中、XAL6060-472电感器的饱和电流比 IPEAK 高~69%、这应该已经足够了。

    您能帮您计算补偿环路吗? 如何选择交叉频率? 我无法直接使用400kHz EVM 设计中的值、因为我们的输出电容更小(我们有100uF elco 和 EVM 220uF elco)。 我们应该增加输出电容以使用更高的交叉频率、还是可以将交叉频率降低到10kHz 或类似频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaakko、

    此 Excel 计算工具集成了波特图和补偿计算、方便工程师使用。

    是的、您可以为此应用使用 XAL6060-472、因为它具有足够的饱和电流电平。

    MOSFET  CSD17578Q3A 是一个不错的选择。

    对于100uF Cout、您可以首先使用 Rcom=20kohm、Ccom=10nF、CHF =100pF 补偿值。