This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:电池串联电容器

Guru**** 2537130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989201/bq51050b-battery-series-capacitor

器件型号:BQ51050B

看起来主要问题是电池后的电路有一些周期性电流尖峰、这可能是开关 稳压器造成的。 平均电流为20mA,但尖峰约为200mA (1mV = 1mA):

我在电池上并联了一个100 μ F 电容器(陶瓷 X5R、1206、6.3V)、现在看起来是这样的:

它的充电电压高达4.18V、而不是4.02V。新的充电曲线:

充电 IC 使用如此大的电容器是否安全? 我可以增大它吗?

它仍然不会停止充电、但这是可以理解的、因为配置的终止电流为6mA、但电路已经需要20mA 的电流。 我将尝试增加端接电流、并在充电时降低电路的电流消耗、然后应该解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franke:

    电池电容器的增加不应成为问题。 我期待收到您关于终止的最新消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 将电容器增加到了300uF、然后我将终止电流增加到了100mA (将330欧姆电阻器更改为4700欧姆)。 现在、即使器件以全功率运行(平均约为20mA)、它也会终止。