主题中讨论的其他器件: BQ76942
尊敬的 TI 论坛团队:
实际上,我正在开发 BQ76952 TI 的 BMS 器件,该器件 安装在我们的定制 PCB 上(即,根据您的参考设计文档中的参考设计的公司)。
我使用我们的微控制 器(即 RL78/F13 (R5F10BGE)制作了 BQ76942 EVAL 板的源代码、其中 DSG/CHG FET 在自主运行和测试模式运行中均通过源代码单独进行良好驱动。
但是、当我在我们的定制 PCB (即 安装了 BQ76952器件的 PCB)中使用相同的源代码时 、DSG/CHG FET 仅在 测试模式下工作、而不是在自主模式下工作。
我在源代码中用于 DSG/CHG FET 以实现超人模式的命令序列如下所述
(1) 进入配置更新模式:0x0090
(2.) 设置:配置:电源配置:CMD=0x0000 // 地址= 0x9234
(3.) 设置:配置:Vcell 模式:CMD=0xFFFF //地址 = 0x9304
(4.) 设置:保护:保护配置 CMD = 0x0000 //地址 = 0x925F
(5.) 设置:保护:启用保护 A CMD=0x0C // [[SCD| OCD2| OCD1| OCC| COV| CUV| RSVD_0| RSVD_0]// 地址 = 0x9261
(6.) 设置:保护:CHG FET 保护 A CMD = 0x08 // [SCD| RSVD_0| RSVD_0| OCC| COV| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0]// 地址 = 0x9265
(7.) 设置:保护:DSG FET 保护 A CMD = 0x04 // [SCD| OCD2| OCD1| RSVD_0| RSVD_0| CUV| RSVD_0| RSVD_0]//地址 = 0x9269
(8.) 设置:FET:FET 选项 CMD = 0x09 // [RSVD_0| RSVD_0| FET_INIT_OFF | PDSG_EN | FET_CTRL_EN | HOST_FET_EN | SLEEPCHG| SFET]//地址 = 0x9308
(9.) 设置:FET:Chg 泵控制 CMD =0x01 //[RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| RSVD_0| SFMODE_SLEEP | LVEN | CPEN]/AT 地址= 0x9309
(10.) 保护:CUV:
(a) 保护:CUV 阈值: 0x43 // 地址 = 0x9275
(b) 保护:CUV 延迟: 0x0002 //地址 = 0x9276
(C) 保护:CUV 恢复迟滞:0x01 //地址 = 0x927B
(11.) 保护:COV:
(a) 保护:COV 阈值: 0x4F //地址 = 0x9278
(b) 保护:COV 延迟: 0x0002 //地址 = 0x9279
(C) 保护:COV 恢复迟滞: 0x01 //地址 = 0x927C
(12.) FET 自动模式命令:设置:制造:制造:制造状态初始化(地址 = 0x9343)
MSB:|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|=0x00
LSB:|OTPW_EN|PF_EN|RSVD_0|FET_EN|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0|RSVD_0| RSVD_0|=0x10
(13.) 退出配置更新模式:0x0092
根据上述命令序列、我的源代码在 BQ76942 EVAL 板上的自主模式下使用我们的微控制器(即 RL78/F13 (R5F10BGE)正常工作。
注意:-评估板上的完整器件型号:- BQ76942
08瓦
C4IH
在 我们定制的 PCB 上填写完整的器件型号:- BQ76952
OCWG4
A7PY
我参考 了 BQ76942评估板的技术参考文档:SLUUBY1–2020年12月
我参考 了 BQ76952的技术参考文档: SLUUBY2–2020年9月
此致、
Pankaj