请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28782 负激励电流大于预期值。
降低 RDM 电阻不起作用。 是否有任何可能的原因?
使用的 FET 如下、但 SJ_MOS 的适当负激励电流是多少?
QL:IPA65R225C7
QH:IPD70R360P7
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
负激励电流大于预期值。
降低 RDM 电阻不起作用。 是否有任何可能的原因?
使用的 FET 如下、但 SJ_MOS 的适当负激励电流是多少?
QL:IPA65R225C7
QH:IPD70R360P7
您好!
实现 ZVS 标准:1/2*Lm *反相^2=1/2*CSW*VSW^2.
其中:
LM:变压器电感、
初创:上面提到的“负刺激电流”
CSW:开关节点电容、CSW 的主要部分是低侧和高侧 FET 输出电容 Coss。
VSW:开关节点电压。
一旦变压器设计和输入和输出电压固定,负电流只取决于高侧和低侧 FET 输出电容。 大输出电容、实现 ZVS 所需的负电流更大。 反之亦然。
负电流也会在不同的输入电压、低压线路输入、更少负电流下发生变化。 高线路输入大负电流。
谢谢。