This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650250:使能引脚悬空和灌电流

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982522/tps650250-enable-pin-floating-and-sink-current

器件型号:TPS650250

您好!

我使用 TPS650250 PMIC 为我的 Artix-7 FPGA 供电。  

1.您能不能告诉我使能引脚是否可以保持悬空。

2.我计划使用使能引脚来驱动 GPIO。 因此、请告诉我驱动使能引脚所需的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的请求转发给支持此器件的应用工程师。 她位于达拉斯、今天稍后将提供反馈。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    建议将 TPS650250的使能引脚连接为高电平或低电平。 您可以在数据表的第6.6节中找到控制信号参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    感谢您的快速回答。  

    我计划使用 GPIO 驱动使能引脚。 您能否告诉我使能引脚所需的最小电流是多少?

    2、您还能告诉我 LDO1和 LDO2的斜坡时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    一旦我有机会在实验室中测试器件、我就可以详细了解这一点。 由于持续的情况、我可能需要一段时间才能更详细地返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    我将在实验室中、在2016年3月之前为您解答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    对延迟答复表示歉意、其他优先事项也出现了。 我将于本周返回实验室、并在4月2日之前向您提供答案。

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7331.PMIC.pdfHiEmily、

    我已附上 TPS650250的布局文件。 请仔细阅读此内容并提供宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    您能否共享原理图而不是该布局 pdf? 这将使我能够更好地了解您的联系。

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    请在 well.e2e.ti.com/.../Design17.pdf 上查找随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    EN 引脚的最小电流由上面表6.6中的输入偏置电流定义。 您可以在数据表中找到 LDO1和 LDO1的斜坡时间、如图19所示。

    最棒的

    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    等待您对与 PMIC 布局审查相关的 PMIC 的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    根据 PMIC 原理图、建议 L3为3.3uH、如果使用 PWRFAIL 检测 VDCDC3变为低电平、则使用上拉电阻。