This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:升压模式下无输出功率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989093/lm5170evm-bidir-no-output-power-in-boost-mode

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我已确保正确配置跳线设置、以便在升压模式下操作 EVM。 但是、输出未通电。

在升压模式期间、我没有在48V 端口的输出上使用 HV 电源来辅助启动。 但是、用户指南指出、可以通过闭合跳线 J3引脚1、2来避免这种情况。

我仍然看不到任何输出功率。 如果您想验证跳线设置、我已经附上了该板的图片。 如果可能、请在这里帮助我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    您还需要绕过断路器。  EVM D3的底部有两个外露焊盘、您需要在这两个焊盘上焊接一个铜带。  否则、您必须在48V 端口上提供初始电压才能启用断路器。  由于一开始48V 端口上没有电压、因此必须绕过断路器 FET。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 但是、我是否必须断开铜带连接才能再次以降压模式运行 EVM?

    当我不在48V 端口上施加初始电压时、为了使升压模式工作、我是否需要对 EVM 进行任何其他修改?

    此外、为什么关闭跳线 J3不足以满足用户指南中所述的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显,您没有仔细阅读数据表:-)  请花一些时间阅读数据表以熟悉器件特性和功能。

    J3是禁用故障检测。  当铜带与断路器 FET 短路的情况等效时、它将无法通过故障检测、因此必须关闭 J3才能禁用检测、否则您将永远不会启动。

    在降压模式下运行时、无需移除铜带。 您将无法使用断路器功能。  此 EVM 设计用于在48V 和12V 两个电池轨之间工作、电压应始终存在。  但是、在您的情况下、您可能没有在48V 端口上施加任何电压、因此您需要进行修改并放弃断路器功能。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、以便我现在可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这起作用了。 但是、这里有两个问题。 请您评论以下内容吗?

    问题1.

    我向12V 端口施加了12V 电压、并且外部电压环路被禁用。 但是、即使没有向 EVM J17的引脚5施加使能信号、我仍会在48V 端口上看到14V 电压。 这与断路器短路有关。 基本上、我是否也通过短接断路器来放弃启用功能?

    现在、通过 J17引脚5上的3.3V 信号启用 EVM、我将具有特定占空比的 PWM 信号应用到 J17接头(ISETD 引脚)的引脚13。 同样、即使我移除使能信号、电流基准也不会被禁用。 仅当我移除 ISETD 引脚信号时、才会禁用电流基准。 您也可以就此发表评论吗?

    问题2.

    正如我们之前讨论的、电流误差很明显。 根据数据表中的公式、对于5%的占空比、电流基准应为3.125A (来自公式10)。 但是、在升压模式下(负载为100欧姆电阻器)、输出端仅为0.6A。 您提到可以通过交换 C_IsetA 来改进这一点。 您能否确认 EVM 中的 C13是 C_ISeta? 我想在交换电阻器之前验证这一点。 您是否还可以建议一个可能适合提高精度的特定 C_isetA 值? (我想使用 LM5170数据表中的公式4、但不确定什么是角频率的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1: 一旦断路器 FET 短路、电路将成为常规 升压电路、高侧 FET 的体二极管将12V 端口电压传递到48V 端口、EN 信号仅控制不切换的开关、而是通过体二极管的路径。   

    A2: 请按轻负载下的绝对误差和较高负载下的相对误差来评估电流调节误差。 当 CS 电压为50mV 时、IC 可实现最佳精度。 在轻负载条件下、相对误差的相同误差量变得更加明显。  

    重要的是、我认为您对错误有误解。 请仔细阅读数据表: 通过 ISETA 或 ISETD 进行的所有电流编程均以12V 端口直流电流为基准、即电感器直流电流。  在理想情况下、ISETD 的5%占空比应在升压输入侧产生~3.125A 的电流。  

    顺便说一下、IC 基本上使用 ISETA 运行、它首先将 ISETD 转换为 ISETA、然后与它一起运行。  请按照公式4设置 ISETA 电容器。  您需要首先确定 ISETD PWM 频率。 通过公式4进行选择可帮助您从 ISETD PWM 信号中获得 ISETA 上的较小纹波电压。   使用 EVM 预装电容器、ISETD 信号应快于15kHz。   


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以 假设问题已解决、因此我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao