This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:空闲模式下的功耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988985/mc33063a-power-consumption-in-idle-mode

部件号:MC33063A

您好!

我需要帮助来降低连接的 MC33063A 电路的功耗。

我测量的电流如图所示、为~6-7mA。 无负载条件。

除了+12V 处的继电器线圈正极端子外,没有其它连接。 继电器关闭。

整流器输出:32Vdc

`s 在除5V LDO 外的空载情况下、在其输出端连接的电流消耗是否为6-7mA?

对此电路的任何帮助都将非常有用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  6~7mA 听起来很大。  请仔细查看 LDO 数据表、该数据表似乎具有出色的静态电流。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我已移除二极管以断开5V LDO 电源。 并断开继电器电源。

    现在空载电流为5.2mA、仅来自 MC33063A。

    我也更换了 MC33063A IC、但行为相同。

    时序电容器中的任何变化都会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.2mA 也听起来很大。  您能否将计时电阻器加倍并查看是否有任何改进?  另一个问题是、您的静态电流规格限制是多少? 您是否愿意更改为其他 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    已尝试1nF 计时电容器、无差异。

    如果我将输出电压降低至7V、那么该静态电流将变为~2.5mA。

    我现在不能更改零件、但请为下一个修订建议替代零件。 可接受的静态电流为~2mA。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果降低输出电压有助于降低输出电压、您可以考虑将其降低至6V、并将 D8短接至您的 LDO 以获得回余量电压。  您可能满足您的2mA 规格。

    关于替代器件、您是否要了解一下 LM51571、它最近发布、静态电流低于1mA。

    谢谢、祝您好运!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、因此我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao