This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:ISETD 未按预期工作

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987987/lm5170evm-bidir-isetd-not-working-as-expected

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我正在尝试评估 LM5170EVM。 但是、使用 ISETD 控制电流不能按预期工作。 我已通过跳线 J6启用 ISETD 运行、并已通过移除跳线 J36禁用外部电压控制环路。 此外、我使用的是单相、启用 CH1时禁用 CH2。 我还确保正确配置其他必要的跳线、以设置 DIR、UVLO 和主器件使能命令。 我正在使用的具有电流跳线设置的 EVM 如下所示:

执行测试时、我将 EVM 设置为在降压模式下运行、并在12V 端口上连接了一个100欧姆电阻器、在48V 端口上连接了一个48V 直流电源。 我生成了占空比为0.1%的 PWM 信号、该信号将转换为0.0625A 的直流通道电流、使用 LM5170数据表中的公式10进行单相运行。

但是、我看到的电流仅为0.039A、即使在我从 EVM 接头 J17的 ISETD 引脚(引脚13)上移除脉冲后、12V 端口的输出电流仍保持在0.039A。 请帮我找出 我在这里出错的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我展示一下您的 PWM 信号波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请参见随附的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用示波器验证了占空比为0.1%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我向 EVM 上的 ISETD 引脚提供的 PWM 信号频率是否过低?

    根据 LM5170数据表第21页的公式4、ISETD 信号的频率应至少为1/(2 π*1 kOhm * CisetA)。

    查看第20页的 LM5170 EVM 用户指南图28、我认为 CisetA = C13 = 100pF。 使用上面提到的公式、这将转换为1.6MHz 的最小频率。 这似乎很高、我甚至不确定是否可以使用 C2000 MCU 在 PWM 信号上达到该频率。

    在解决我遇到的 ISETD 问题方面、您有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kartavya、

    您可以将 CISETA 增加到更高的值、而不是增加 ISETD 频率。   目的是将该 PWM 脉冲转换为直流信号、而不产生太多纹波。  滤波器为100k 内部滤波器和 CISETA。


    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了澄清您的回答、您是否同意 PWM 信号频率是此 ISETD 问题的原因?

    此外、您是否进一步建议、我在 EVM 上实现电流控制的唯一方法是将 EVM 上的电容器 C13 (即 CisetA)换成合适的值?

    这毫无意义、因为这意味着 EVM 永远不会在 TI 的配置设置中工作。 我对您对如何解决 ISETD 问题的回答感到非常困惑。 如果您不介意、请说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Kartavya 可能会引起您的困惑。  该 EVM 具有许多灵活性、允许用户重新配置或修改、但用户指南主要介绍了默认设置、其中包括使用模拟电压环路控制。 CIETA 越小、有助于降低环路控制的延迟。  由于您希望使用 ISETD、如果您没有足够快的 PWM 信号、则需要替换 CISETA。  

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我通过将跳线 J6保持断开来使 ISETD 正常工作。 然而,与公式4:20*3.125*D 相比,在电路上观察到的电流基准有显著误差 这与用户指南的建议相反。 此外、这似乎意味着用户指南不正确。 请就此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您指的是什么错误?  

    由于 IC 精度在 V (ISETA)=50mV 时进行了修整、并且在光信号电平下、内部偏移作为相对误差变得更加明显、但绝对误差仍应可接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,当我设置 D = 1%时,通道中的预期电流应为20*3.125*0.01=0.625A。 但是、我实际上只看到大约0.38A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错误地点击了"TI Thinked Resolved (TI

    我看到您对误差的理解。  J6应该是开路的、您可以从原理图中看出。  很抱歉、我们将更新用户指南。

    您是否可以开始提高占空比并查看精度是否得到提高?  该 EVM 每相电流为32A、目前请勿关注0.625A 时的精度。  我还想查看您的 PWM 信号波形、看看是否需要改进波形。 你可以分享吗?

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 其中包括:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 非常低、因此您无法在此处清楚地看到它。 此外、我在升压模式方面遇到了一些问题、我在 E2E 论坛上为其创建了一个单独的问题。 您现在是否也能对此进行评论? 问题标题:LM5170EVM-BIDIR 升压模式下无输出功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要放大以显示上升沿和下降沿。 此外,我认为频率似乎太慢。 您现在拥有什么 CISETA 值?

    另一方面、误差为~0.3A。 您很可能会看到类似的 ABS 误差、高达每相32A。  请继续提高关税、您很容易找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 目前、CisetA = 100pF。 根据原理图、这是 C13。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据数据表公式更改 CISPTA、您将获得更好的结果。

    祝您好运、并告诉我们是否可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否查看有关我在 EVM 上遇到的另一个问题的帖子。 标题:LM5170EVM-BIDIR 升压模式下无输出功率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、然后回答了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此外、我能否通过移除跳线 J36和 J37来禁用输出电压控制? 因为、我仍然希望能够访问 V48和 V12感应引脚来测量电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以这样做、并且应该移除 J34、J35、J36和 J37、并使用 J17的引脚1和3进行电源轨电压检测、以方便使用。  也请参阅 EVM 原理图。  J17的引脚1和3分别为 OVPA 和 OVPB 引脚电压、并且有3Meg 和1MEG 内部上拉电阻器。   

    如果您希望实现更精确的电压感应、请使用额外的电阻分压器直接感应48V 和12V 电压轨电压。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以假设问题已解决、因此我可以关闭此主题?  欢迎您通过添加新帖子重新打开它。

    谢谢、

    Youhao