This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:TPS651851的最小应用电压?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989669/tps65185-the-minimum-application-voltage-of-tps651851

器件型号:TPS65185
主题中讨论的其他器件:bq24640

大家好、

我们是否具有 TPS651851的最小应用电压?

我的客户将在面板系统中使用 TPS651851、他们将在 VBUS 处使用超级电容器(~5.5V)、并使用我们的 BQ24640超级电容器充电器进行充电。

他们想要知道最小应用电压是多少、然后他们将计算在拔下适配器后超级电容器可以工作多长时间。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TPS651851最小输入电压将取决于 LDO1和 LDO2的应用负载电流要求:

    LDO1 负载 LDO2负载 最小输入电压
    <=150mA <=120mA 3.0 V
    >150mA* >120 mA* 3.6V

    *最大输出电流 为200mA。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    非常感谢!

    这对我来说是一个很好的信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerard、您好!

    我收到了更多客户的问题、您能帮您提供意见吗?

    非常感谢!

    1. PMIC 使能端到 PMIC 电源就绪端的功耗是多少?
    2. 加电的时间成本是多少?

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    1. 为了澄清这一点、您是否要求在 PMIC 上电序列期间提供峰值功耗? 为此、您可以参阅数据表中的图5和图6、其中显示了 PMIC 上电时的浪涌电流。 功耗的计算公式为 Vin * Iinrush。  
    2. 加电时序取决于客户使用的加电序列延迟(UDLYx)。 每种模式的默认设置为6ms。 有关电源序列时序图、请参阅数据表中的图2。  

    谢谢、

    Gerard