你(们)好
2018年以来、有一个设计投入生产、其中使用 TPS4021DGQR 作为升压控制器、将高达14V 至45V 的电池输入升压。 45V 输出为两组电容器充电、总电流为3100uF。 电容器充电后、MSP430处理器会将其放电至电磁阀。 不要求电容器充电所需的时间。 这个设计是经过密封的、所以我不能进行太多的探测、但我可以在大电容器的引线上看到稳压器电压。 我以前没有从事过这个项目、我对降压转换器更熟悉。
器件已从现场返回、开关 FET 烧坏或电压永远不会超过30V。 产品工程师告诉我、12V 时的电池电流通常为4A。 在工作台上使用不超过30V 的器件上的实验室电源我看到在14V 输入电压下输出大约为30V,如果我将 Crowbar 升高到4A 以上,电压不会上升太多, 开关 FET 最终会烧毁。 板载 MSP430处理器不会监控电池电压、因此系统应在达到锁定电压之前运行。 系统通常由线路供电。
输入是一个电池、其输出电压标称值为12V、不对电池进行监控。 该系统是基于微控制器的断路器。 系统主要依靠线路电源工作。 当断路器打开且移动电磁阀的储能电容器已耗尽时、将使用电池。 稳压器的工作电压范围为锁定电压至12V。 输出电流必须约为750mA、因为电感器的额定电流仅为1.1A。 负载约为3mF。 电容器可能需要几秒钟的时间进行充电。 电压调节并不重要。 该设计于2012年开始、可能有更好的器件。 我怀疑当电池电压低于7V 时、稳压器可能会发生故障。 我看到从场返回的单元、开关晶体管烧毁。 我的假设是否合理? 是否有办法补偿系统以允许在4.5-12V 电压下运行?