This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775:不工作

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988856/lm2775-not-operating

器件型号:LM2775

我希望获得有关 LM2775的一些技术支持。

我们在新设计中使用了它、但它根本不运行。 (输出为0V)

我们的电路:

 

 

VBAT 是锂聚合物电池(3.7-4.2V)

VOUT 仅为我提供0V

 

你可以建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好6590574、

    原理图似乎正常、因此请检查您的 CAD 软件中的器件设置是否正确、检查布局中的引脚是否按预期连接。

    如果一切都正确、请在应用 VBAT 时检查每个引脚上的电压。

    请检查 IC 引脚上的信号是否符合预期(使用示波器):

    VIN 和 EN 应该为高电平、OUTDIS 和 PFM 应该为 GND 电平。

    引脚2和3应切换、引脚6应高于 VIN。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能验证我的芯片上的标记是否正确吗?

    https://netshieldza-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gerhard_netshieldsa_com/EYKK4IRcC-BOmOzWiw0m3lcBLOnFjkmGEheJGOTFwLHcxw?e=5LU5pP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte。 您可以验证我的芯片上的标记是否是正确的部件?

    https://netshieldza-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/gerhard_netshieldsa_com/EYKK4IRcC-BOmOzWiw0m3lcBLOnFjkmGEheJGOTFwLHcxw?e=5LU5pP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    图片不够清晰、我无法以我确定的方式读取标记。 根据数据表第20页、顶部应该有2775。 它看起来不像这样。

    此外、TI 器件的顶部看起来非常粗糙。 因此、我认为您拥有的器件不是 TI 的 LM2775。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    好的、现在我们已经检查并实际使用 LM2275Q 器件(汽车规格)、在这种情况下、标记与数据表相匹配。

    因此、我们使用示波器进行了一些测量、引脚2和3根本没有振荡或电压。

    VIN (7)-> 4.2V

    VOUT ((6)-> 0V

    C1--> 0V (范围内无内容)

    C1+-> 0V (范围内无内容)

    (1)-> 0V (GND)

    (4)-> 0V (GND)

    测量 C19两端时、我得到的是直流2V

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    我希望您仍在谈论 LM2775Q。 然后、1R1H 是正确的标记。

    您有多少个板显示相同的行为?

    BTW、在器件图片中、我无法找到输入和输出电容器、飞跨电容器似乎不太靠近 IC。 此外、还有电阻器连接到引脚6和引脚7、我在原理图中找不到这些电阻器。 您能检查一下吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在20个电路板上是相同的。 我们检查了电阻器、它是我们板的另一部分、是它应该的一部分。 此外、我们不认为电容器离芯片太远。 在之前的设计中、它离得更远、但仍然有效。 这是什么?

    感谢您的支持!

    大家好

    汉堡(与 Gerhard 合作)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、汉堡、

    器件是否已开启? 通常电荷泵相对易用、因此我很困惑、它怎么会发生、什么也不会发生。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我也因为它应该起作用而迷失了。

    作为最终测试、您是否有开发套件来测试我们的配置、以确保其实际工作正常?

    此致

    Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    是的、有一个适用于该器件的评估板。 请在此处查看 :https://www.ti.com/tool/LM2775EVM

    以下是 EVM 上 IC 的一些图片、供参考:  

    我仍然想知道您的器件的顶部是否比 TI 通常创建的器件更粗糙。 请检查您在中收到的器件的封装。 您在哪里购买?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BDW、Burger 提到您的设计是有效的。 您可以尝试从工作设计中获取一个单元、并将其焊接在其中一个板上、以检查该部件是否在实际设计中工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    已检查并仔细检查所有内容、所有内容看起来都正确。

    我们从 Mauser 订购了新器件、该器件将于今天到达。 会尝试更换一个,看看会发生什么…

    我唯一不确定的另一件事是 LM2775和 LM2775Q 之间可能存在很大的差异(接受额定值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    这2个器件的参数非常相似。 如何检查正在工作的系统?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    由于我没有收到您的回复、我希望您能够解决该问题、并将立即关闭此主题。 如果不是这种情况、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请启动新主题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    抱歉。 正是为了让我们的生产走出大门、这一切都变得非常忙碌。

    我确实找到了问题。 事实证明我们在您的部件上的设计是好的。

    微驱动器芯片和 RS485驱动器芯片之间的线路上放置了一个错误的电阻器、我们使用您的电压泵为其供电、这会导致 RS485芯片进入导致5V 线路过载的模式、并导致芯片关闭。

    我们之所以不能对其进行取电、是因为只有在为3.3V 线路和5V 线路供电时、才会发生过载。 在我们的测试期间、我们仅为5V 线路供电。 我仍然不知道为什么过载、因为接地电阻为3.3K。 遗憾的是、现在没有时间进行调查、因为我们需要将生产出来、但我稍后会对此进行检查。

    感谢您的支持

    Gerhard