This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:LM76005RNPR 保护行为

Guru**** 2977710 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989513/lm76005-lm76005rnpr-protection-behavior

器件型号:LM76005

您好、支持团队  

我的客户希望在 我们的电源中采用 LM76005RNPR。

此 IC 的输入电压为+48Vdc、输出电压为+12V/3.5A (对于我们的风扇电路)。

 

 有关执行单个故障时 IC 行为的一些问题、如下所示。  (请参阅下面的电路)

  1. 当我们在 RFBB 上进行短路时、IC 的行为是什么?  
  2. 当我们在 RFBT 上进行开路时、IC 的行为是什么?  
  3. 当我们在 PVIN 和 SW 引脚上进行短路时、IC 的行为是什么?似乎我们在 IC 内部对高侧 MOSFET 短路?  
  4. FB 引脚上的电压超过115%时、IC 的行为是什么? 它是否会同时关闭高侧 MOSFET 并打开低侧 MOSFET?

 

对于第1项和第2项、是否需要外部 OVP 电路在 OVP 发生时下拉 LM76005RNPR 的 EN 引脚?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色,

     Ⅰ μ A。 Ⅱ μ A。 我,都是1。 2.表示 FB 对 GND 短路。 将 FB 短接至 GND 将导致无电压调节控制。 它不会损坏 LM76005本身。 但未经稳压的输出电压可能会损坏系统中的其他器件。

    Ⅲ μ A。 如果您 在 PVIN 和 SW 引脚之间短路、LM76005的低侧 FET 将损坏。

    Ⅳ μ A。 115%是否具有某种特殊含义? 较高的 FB 电压将导致较低的占空比。 但这并不意味着 LM76005将 关闭高侧 MOSFET 并立即开启低侧 MOSFET。

    Ⅴ μ A。 它取决于负载的要求。 我不确定 OVP 需要多快。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、红色、

     我将根据论坛规则关闭此主题。 如果您对此问题有任何其他疑问、请随时回复、我们将重新打开此主题。

     谢谢。

    BR、  

    维克多