This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:LM5160

Guru**** 2528960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985690/lm5160-lm5160

器件型号:LM5160

我使用 LM5160的原理图如下。 我使用该输出作为比较器电源电压。 该比较器通过一个输入2kHz 脉冲信号和另一个输入恒定直流信号进行切换。 当触发2kHz 信号时、LM5160输出5VDC (比较器电源)会下降一段时间(几纳秒)。 但该电源电压5VDC 在 LM5160输出桥臂中不会下降。 该电压是比较器电源桥臂上的压降。

您能给我一个在任何使用位置稳定 LM5160的建议吗?

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1615637417712v1.png

谢谢、

Ozan Güney Düşmezer í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan

      您是否在比较器附近添加了任何电容器?  LM5160输出引脚中的电源电压5VDC 不会下降、这意味着 LM5160工作正常。 您可以尝试添加一个电容器(靠近负载)以获得稳定的5V 电压

      如果电容器不起作用、请上传您的原理图。 我们将讨论其他解决方案。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    比较器附近已经有10uf (SMD X5R)电容器。 但5V 电源下降频率如此之高(MHz-GHz)。 这不是一个好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan

       现在压降的值是多少?您想要实现什么目标? 老实说、这不是 LM5160的问题。 我们应该检查您使用的比较器、找出其对输入电压的要求并学习其典型电路。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozan

      什么‘d 比较器的器件型号?您是否尝试在比较器?的 VCC 附近添加一个0.1uF 电容器

    BR,

    维克多