This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:关于纹波抑制比

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907, TPS7A33, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984937/lm337-about-ripple-rejection-ratio

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:LP5907TPS7A33

大家好、

 

我们正在评估 LM337KVURG3。

然后、我们需要下图。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

NO1.频率与纹波抑制比图

NO2.输出电流与纹波抑制比关系图

 

我发现“图4。 数据表中的“频率范围内的纹波抑制”。

因此、我们需要2号图

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    您是否需要查看特定的输出电流?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

     

    感谢您的回答。

    我们在以下条件下使用 LM337KVURG3。

    而且、我们需要这些数据 TA 所有输出条件(0A 至1.5A)。

    因为、我们想知道可产生纹波抑制最大影响的条件。

     

    [LM337KVURG3]

    VIN=-18V

    Vout=-15V

    Iout=90mA

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

             仅为了澄清一点、您仅在以下列出的条件下需要纹波抑制与频率间的关系图?

    [LM337KVURG3]

    VIN=-18V

    Vout=-15V

    Iout=90mA

     

            您是否希望  在任何其他 ILOAD 上使用 PSRR? 您是否有特定的 CIN 和 COUT、需要在其上生成 PSRR 图? 最后、频率范围是多少(10Hz - 10MHz?) 您需要哪些纹波抑制? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

     

    感谢您的回答。

    我们介绍了使用条件。

    但是、我们需要下图、如 LP5907的图20。

     

    -我们没有 CIN 和 COUT 的规格(值),因此您可以选择值。

    频率范围为10Hz 至10MHz

    -所有负载电流(20mA /阶跃等)

    *请在可确认的范围内。

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    感谢您的澄清、 应该能够帮助您进行 PSRR 测量。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San、Srikant-San、

     

    感谢您的始终支持。

    您能告诉我们测量完成日期吗?

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                 LM337是1981年发布的相对较旧的器件、因此我们没有 太多数据。 我是否可以建议将 TPS7A33用作规格与 LM337相似的替代器件? 该器件的使用年限不到10年、与 LM337相比、该器件将是一项改进的设计。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您提供推荐的器件。

    但是、我们的客户已经决定使用 LM337KVURG3。

    因此、我们需要这些数据。

    是否可以测量它?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                 我们可以进行测量、我们必须申请样片并设计设置。 这可能需要几周时间。 我打算在4月2日之前向您提供数据、但希望比这更早。  

    此致、

    斯里卡纳特

                 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的始终如一的支持。

    我非常感谢你的合作。

     

    感谢您的持续支持。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                 样片今天才送达。 我将在 下周末向您提供此部分的数据。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikant-San、

     

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    请尽快处理此问题。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    调查之后如何进行?

    我期待您的回复。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附的 LM337在以下测试条件下的 PSRR 曲线图:VIN -18V、Vout -15V 和 Iout 90mA。

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../PSRR-_2D00_18V-Vin-_2D00_15V-Vout-90mA-Iout-Cout-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的回答。

    但是、它与我请求的数据不同。

     

    我们想知道可产生纹波抑制最大影响的条件。

    因此、我们需要所有负载电流条件、如 LP5907的图20。

     

    是否可以对其进行评估?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附的 LM337在以下测试条件下的 PSRR 曲线图:VIN -18V、VOUT -15V、Iout 值20mA、50mA、100mA、150mA、200mA、 300mA、400mA 和500mA。  

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../LM337-PSRR-_2D00_18V-Vin-_2D00_15V-Vout-Multiple-Iout-Cout-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的快速回复和信息。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    隐藏