This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:关于纹波抑制比

Guru**** 2508345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984935/ua78m-about-ripple-rejection-ratio

器件型号:UA78M
主题中讨论的其他器件:LP5907

大家好、

 

我们正在评估 UA78M05IKVURG3和 UA78M33IKVURG3。

然后、我们需要下图。

如果您有任何信息、请告诉我们吗?

 

频率与纹波抑制比图

输出电流与纹波抑制比关系图

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    您是否需要查看特定的输出电流?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

     

    感谢您的回答。

    在以下条件下、我们使用 UA78M05IKVURG3和 UA78M33IKVURG3。

    而且、我们需要这些数据 TA 所有输出条件(0mA 至500mA)。

    因为、我们想知道可产生纹波抑制最大影响的条件。

     

    [UA78M05IKVURG3]

    VIN=7.5V

    VOUT=5V

    Iout=84mA

     

    [UA78M33IKVURG3]

    VIN=7.5V

    VOUT=3.3V

    Iout=31mA

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

             仅为了澄清一点、您仅在以下列出的条件下需要纹波抑制与频率关系图?

    UA78M05IKVURG3]

    VIN=7.5V

    VOUT=5V

    Iout=84mA

     

    [UA78M33IKVURG3]

    VIN=7.5V

    VOUT=3.3V

    Iout=31mA

            您是否希望 在任何其他 ILOAD 上使用 PSRR? 您是否有特定的 CIN 和 COUT、需要在其上生成 PSRR 图? 最后、频率范围是多少(10Hz - 10MHz?) 您需要哪些纹波抑制? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San:

     

    感谢您的回答。

    我们介绍了使用条件。

    但是、我们需要下图、如 LP5907的图20。

     

    -我们没有 CIN 和 COUT 的规格(值),因此您可以选择值。

    频率范围为10Hz 至10MHz

    -所有负载电流(20mA /阶跃等)

    *请在可确认的范围内。

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、  

    感谢您的澄清、   应该能够帮助您进行 PSRR 测量。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette-San、Srikant-San、

     

    感谢您的始终支持。

    您能告诉我们测量完成日期吗?

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

             我们没有进行 PSRR 测量的器件、因此我们需要订购样片。 他们将在本周结束前抵达。 我应该在下周的星期三之前进行测量。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的回答。

    我非常感谢你的合作。

     

    [请求的器件列表]

    -UA78M05IKVURG3

    -UA78M33IKVURG3

    -LM337KVURG3 (其他 E2E 主题)

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                 我们在样品交付方面遇到一些问题、很可能我下周才会收到这些器件。 我会随时向您提供有关何时可以尽早为您提供数据的最新信息。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    斯里卡纳特

     

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

    感谢您提供的信息、我了解您的日程安排。

    请您持续提供支持。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                 样片今天到了。 我将为您提供下周中的数据。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srikant-San、

     

    感谢您提供的信息和友好的支持。

    请尽快处理此问题。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    调查之后如何进行?

    我期待您的回复。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附的 UA78M05在以下测试条件下的 PSRR 图:输入电压7.5V、输出电压5V 和输出电流85mA。

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../PSRR-UA78M05-7.5V-Vin-5V-Vout-84mA-Iout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附的 UA78M33在以下测试条件下的 PSRR 图:输入电压7.5V、输出电压3.3V 和输出电流30mA。

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../PSRR-UA78M33-7.5V-Vin-3.3V-Vout-30mA-Iout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的回答。

    但是、它与我请求的数据不同。

     

    我们想知道可产生纹波抑制最大影响的条件。

    因此、我们需要所有负载电流条件、如 LP5907的图20。

     

    是否可以对其进行评估?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附 的 UA78M05的 PSRR、以了解以下测试条件:输入电压7.5V、输出电压5V 和输出电流20mA、50mA、100mA、150mA、200mA、 250mA、350mA 和450mA。 这些条件是否足够?  

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../PSRR-UA78M33-7.5V-Vin-5V-Vout-Iout-Multiple.pdf 

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

                请查看随附 的 UA78M33的 PSRR、以了解以下测试条件:输入电压7.5V、输出电压3.3V 和输出电流30mA、60mA、100mA、150mA、200mA、 和250mA。 这些条件是否足够?  

    此致、

    Srikanthe2e.ti.com/.../PSRR-UA78M33-7.5V-Vin-3.3V-Vout-Iout-Multiple.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikant-San、

     

    感谢您的快速回复和信息。

    我非常感谢你的合作。

     

    此致、

    隐藏