This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753A

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753AEVM-001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989594/tps23753a-tps23753a

器件型号:TPS23753A

大家好、

您能帮助回顾这些化学特性:

Sames 案例之前发布过: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/964192/tps23753a-no-output-5v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS23753A

但我们不确定二极管是否在"

此外、我们不建议使用5V 的二极管反激-我们建议使用同步反激。"

请帮助检查最 laetest schematice。

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、  

    是的、D3使其成为同步反激式。 请参阅以下有关不同类型反激式的文章。  

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/maximizing-poe-pd-efficiency-on-a-budget 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您对原理图有什么意见吗?

    谢谢、此致、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    我的意见是、我们不建议将此拓扑用于该输出电压。 请更改拓扑。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否更详细地评论    一下原理图、您不推荐此输出电压拓扑?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我是否可以知道 TI TPS23753AEVM-001评估板为什么是+5V 的二极管反激式转换器? 感谢您的帮助、而不是同步反激式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、  

    调节不良和效率差。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、  

    该设计是7年前创建的。 您可以看到、48V PoE 的效率几乎达到80%。 我不知道有一个应用会接受如此低的效率。 如果这确实是一种成本差异、那么大多数人会转而考虑降压。  

    您可以注意到这是同类产品中的第一个和最后一个。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我指的是 TPS23753AEVM-235参考设计、并修改 了同步反激的原理图、

    我有一个问题、 即 TPS23753AEVM-235是为3类而设计的、我是否可以使用适用于 0类的设计?  您对原理图有什么意见吗?

    https://drive.google.com/file/d/1rNpqc2Ql_yB-Vk0EcZ7bm_VV7lbk_IY_/view?usp=sharing

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    由于访问限制和预防措施、我无法访问文件共享站点、如 google drive。 TPS23753EVM-235是一种良好的设计。 如果您告诉我哪些组件不同、我可以告诉 您影响。  

    或者、您可以通过私人信使向我发送原理图。  

    0级和3级均为13W 功率。 类0表示 IEEE802.3.af (2002)标准之前的传统类。 PSE 将以任意方式发送13W 功率。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我已经发送了友谊请求, 我可以在信使上与你交朋友吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon。  

    是的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我无法使用发送 给您的消息,您能否确认我 的友谊请求?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael,

    1.我指的是 TPS23753AEVM-235参考设计,并修改 了原理图如下 (与 参考设计相同,但我知道某些器件已停产)

      

    其他设计与下面的原理图相同,  您对原理图有什么意见吗?(我仍然无法通过 私人信使向您发送原理图。)

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/GMI_5F00_TPS23753APW_5F00_POE_5F00_PD.pdf

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我以私人信息提供反馈。 如您所注意到的、未准确复制参考设计、这会影响设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师