This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:VCOM 和 VSS 的电压不恒定。 在软启动区域中进行额外处理。

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988599/lm5021-voltages-of-vcom-and-vss-are-not-constant-trap-in-the-soft-start-region

器件型号:LM5021

您好!

我使用 LM5021通过反激式转换器为辅助电源(24V、50W)构建宽输入直流电压范围。

运行条件为150V 输入并检查每个 LM5021引脚。

VIN 和 VCC 良好且调节良好。 但 VCOMP 和 VSS 已将波形视为附件(p-p:4.72V 和0.24V)。

(OUT 具有信号、但导通-关断脉冲和关断时间非常短、重复)

我已经尝试解决了这个问题、但没有太多帮助。 它看起来  像是永远停留在软启动阶段、无法进入正常运行。

(参考数据表8.2.2.6和图12、向 CSS 添加电容、增加 Rsense 值、并向 VCS 添加失调电压125mV。)

对于一般问题、作为对信号电平测试的初步检查、LM5021在 没有(断开)变压器的情况下可以在每个引脚中具有正确的波形作为开路测试?

(还是整个反激式电路应该闭合?)

您能否查看详细信息并向我提供意见。

如果您需要有关设计/测试结果的更多信息、我可以为您提供。

Thanks.e2e.ti.com/.../TI_5F00_Asking_5F00_r2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Won

    支持您的线程的工程师已不在办公室、请在3/26之前回复。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    请在随附的文件中找到我的回复。

    Thanks.e2e.ti.com/.../TI_5F00_Asking-_5B00_Autosaved_5D00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaden Ning

    您的意见对我非常有帮助。 感谢您的快速响应。

    我添加了一些波形和答案。 请再次查看。

    您可以在附加的文件中看到第8页。

    请告诉我您的解决方案/假设以解决该问题、我可以在此基础上进行更多测试。

    此致、

    e2e.ti.com/.../8233.TI_5F00_Asking_5F00_r2.pptx

    请参阅此文件:)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Won、

    以下是一些意见和建议:

    1.原理图上的 HV 启动电阻器(R1、R5.R23-25)太小,输入电压为150Vdc 时,电源电流最高可达~3.3mA,高于 IC 所需的工作电流。 这就是您可以看到测试波形中的 VIN 电压始终被钳位在~36V 的原因。 增加电阻 器,通常 为500k~1M,最终值取决于系统所需的接通延迟和 最小输入电压。

    2.看起来输出在您的电路板上短路。 输出电压无法设置,控制器认为这是过载情况。 并进入间断模式。 请检查您的输出和变压器“点端”连接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、很抱歉耽误您的回答。

    作为您的第一条评论、我删除了 R17和 C21 (在光耦合器引脚3和4之间)、VCOMP 变为正常波形。

    由于您最近在2)中的注释 看起来您的主板上的输出短路:>>现在输出不是作为控制器的“短路”状态。

    但是、正如我说过的、TI 的许多参考原理图都在光耦合器中有一个 R 和 C、为什么 我的情况不需要这些呢?

    1.正如您在1) 500k - 1M 中的意见所指出的那样,初始值的电阻很好。

    选择一个 HV 启动电阻器(Rstart) 即可支持任何宽输入电压范围? (我最终的目标是200V - 1200V VDC)

    150Vdc 输入或1000Vdc 输入(主直流输入端子)、HV 启动电阻器(Rstart)可以是相同的吗?  

    当我选择 500KOhm 进行比较时,如果我们有1000Vdc >>,则2mA 的电源电流看起来不错

    但是、对于150Vdc 情况、对于运行 IC、电源电流0.3mA 非常小。

    我猜 、只要我有用于变压器的辅助绕组、它就不会影响?

    谢谢、

    济赫赢了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jehyuk、

    原理图中的 R17和 C21值为10k 和56nF,RC 常数非常大,会导致长时间延迟,您可以选择100欧姆和200pF。 。

    对于 HV 启动电阻器,该电阻器的功能是提供电流,以便在 VDD 电压达到 VDD ON 之前为 VDD 电容器充电。 Vout 设置后,所有 VDD 电流源都来自 AUX 绕组。  它现在与 HV 启动电阻器没有关系 。 但该电阻器将消耗待机功耗、电阻器值较低 和 输入电压较高、电阻器上的功率损耗较大。

    大 HV 启动电阻器的唯一问题是系统所需的交流电源接通延迟。 大电阻器。 更长的导通延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。

    一些要点、它确实有助于弄清楚 LM5021。

    它看起来工作正常、但并不完美。 我在 LM5021上遇到了另一个问题。

    我们可以关闭此主题、我将打开另一个问题的新主题。

    谢谢!