This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:我们使用 STM32F103RCT6与 BQ78350通信、但 BQ78350无反馈。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988837/bq78350-we-are-using-stm32f103rct6-to-communicate-with-bq78350-but-bq78350-no-feedback

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

尊敬的先生:

我们在 STM32F103RCT6和 BQ78350之间使用 I2C 通信、但 BQ78350无反馈。 附加图片供您参考:

和我们的代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    以下是一些要尝试的操作:

    • 确保为 BQ78350 VCC 引脚通电。 电压来自 BQ769x0 AFE 器件-该器件需要 TS1引脚上的上升沿来引导器件。
    • 确保 SMBus 线路上具有适当的上拉电阻器。 EV2400具有内部上拉电阻器。 我假设这些都在您的系统中、但我只想进行仔细检查。
    • 使用 EV2400捕获一些 SMBus 事务。 在 bqStudio 中、有一个 Advanced Comm SMB 屏幕、您可以在其中运行基本命令、并可以捕获波形以使用 STM32F0与事务进行比较。 确保禁用仪表板(如下图所示)、以便 SMBus 不会不断执行以更新值。  
    • 有一份非常有用的 SMBus 应用手册、介绍了多个常见问题。 您可以查看此信息并查看其是否提供任何线索: http://www.ti.com/lit/an/slua475/slua475.pdf

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    感谢你 的帮助。 让我们先试一下。 我们将在几天内获得结果。

    此致、

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也面临同样的问题。 我在之后得到一个 NACK (从器件地址左移1)。 想知道您如何解决此问题。 我使用的是 stm32f091和 HAL_SMBus 库。