This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:不调节12Vout

Guru**** 2504735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986844/lmzm23601-does-not-regulate-12vout

器件型号:LMZM23601

大家好、

你好。

我们的客户在使用24V 输入调节12V 输出方面遇到问题。 PWM 或强制 PWM 都不产生12V 电压。 输出电压变为24V、下降至大约19V、然后恢复至24V、周期约为2ms-4ms。  在输出端施加较重的负载会增加压降的深度、但始终会跳回到24V。 对于负向槽口、情况并非如此。下面是他的原理图。 请 告诉我们您的想法。

e2e.ti.com/.../powersupply_2800_2_2900_.pdf

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有任何噪声耦合、请尝试将 R1和 R2短接。 您还可以上传布局以更好地查看实际 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    很抱歉、我们的回复很晚、正在等待客户提供 PCB 文件。

    它们一次短接一个 R1和 R2、没有效果。 这是 PCB 文件。

    e2e.ti.com/.../fab_5F00_files_2800_1_2900_.zip

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件看起来是 制造 PCB 文件、您是否可以仅附加布局的图片截图? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    随附的是客户的布局。

    e2e.ti.com/.../endpoint1_5F00_layout.pdf

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 GND 和 Vin、请使用更宽的接线迹线从引脚到多边形平面(现在太窄、请参阅数据表上的11.2节)。 另外、谢谢、请帮助探测 Vin/Vout/FB/Pin10波形。