This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从220VAC 到12V-48VDC 的转换器

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985665/from-220vac-to-12v-48vdc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC28951UCC28950UCC21520

您好!

我们将制造3.5KW 的交流/直流转换器。 交流输入为220V。 实际输出为12V、24V 或48V。 仅选择一个。 最大电流为60A。 这是电池充电器。 建议使用 ZVS PSFB。 但输出受限。

我们已经了解了多种选择,但到目前为止还找不到任何选择。 请尽快提供帮助。  

到之前、我们一直在寻找两个器件并联的两相降压转换器。 损耗可能较高、但解决方案具有最高优先级。

Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas

    为什么您说输出受 PSFB 限制。 PSFB 实际上可以支持非常高的功率应用、而 ZVS PSFB 的功率为3.5kW。

    对于该规格、建议将 PSFB 与 UCC28951搭配使用。

    云生   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    请推荐具有12V、24V、48V 输出能力的设计。 我将查看模拟 PSFB。 (数字控制)

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas

    您的请求是什么? 3.5千瓦? 它不受 UCC28951的12V/24V/48V PSFB 的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    设计参数:

    输入:400V。

    输出:12V、24V、48V。(输出是可配置的、但设计中没有多个变压器或多个 FB 级)

    最大电流输出为70A

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas

    让我们通过聊天渠道进行交谈。 我将关闭此主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    需要其他成员的答复。

    Yunsheng 先生离线22天。

    此致

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas

    我不离线。  

    我想我已经为您提供了建议的解决方案、因为输出电压范围为12V~48V、输出功率为3.5kW。 基于 UCC28951的 PSFB 是最佳模拟解决方案。  

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我在 PM 上发送了多条消息、但没有回复、因此我认为您已脱机。

    顺便说一下、请建议您为什么使用基于变压器的栅极驱动器? 我可以使用隔离式栅极驱动器 IC 吗?

    这两者之间的区别是什么? 主要涉及 MOSFET 驱动速度。

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas

    关于 PSFB 的驱动器电路、您提到的两种方法都是合理的:

    这里是 UCC28950EVM、该驱动器电路基于门控台

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf?ts=1617933724968&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这里是基于 PSFB 和 UCC28950的 UCC27714EVM、驱动器电路基于隔离器+高侧低侧驱动器。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluub02a/sluub02a.pdf?ts=1617933892551&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此外、还有隔离器驱动器可替代 Isolator+高侧低侧驱动器、如 UCC21520

    云生