您好!
我们将制造3.5KW 的交流/直流转换器。 交流输入为220V。 实际输出为12V、24V 或48V。 仅选择一个。 最大电流为60A。 这是电池充电器。 建议使用 ZVS PSFB。 但输出受限。
我们已经了解了多种选择,但到目前为止还找不到任何选择。 请尽快提供帮助。
到之前、我们一直在寻找两个器件并联的两相降压转换器。 损耗可能较高、但解决方案具有最高优先级。
Vikas Dabas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将制造3.5KW 的交流/直流转换器。 交流输入为220V。 实际输出为12V、24V 或48V。 仅选择一个。 最大电流为60A。 这是电池充电器。 建议使用 ZVS PSFB。 但输出受限。
我们已经了解了多种选择,但到目前为止还找不到任何选择。 请尽快提供帮助。
到之前、我们一直在寻找两个器件并联的两相降压转换器。 损耗可能较高、但解决方案具有最高优先级。
Vikas Dabas
大家好、Vikas
关于 PSFB 的驱动器电路、您提到的两种方法都是合理的:
这里是 UCC28950EVM、该驱动器电路基于门控台
这里是基于 PSFB 和 UCC28950的 UCC27714EVM、驱动器电路基于隔离器+高侧低侧驱动器。
此外、还有隔离器驱动器可替代 Isolator+高侧低侧驱动器、如 UCC21520
云生