Other Parts Discussed in Thread: LM25149, TMS320F28027, LM25141
主题中讨论的其他器件:LM25149、 TMS320F28027、 LM25141
您好!
我正在设计一个具有高侧开关 ZVS 导通功能的同步降压转换器(主要使用电感器的负电流来促进高侧开关的 ZVS 开关)。 我正在考虑将 LM25149用作设计解决方案、因为我认为它符合标准。
以下是我的设计参数:
输入电压:9-12V、输出电压=5V、Fs=200kHz、L=2uH、COUT=390uF、 峰值电感器电流:3.7A,最小电感器电流:-0.7A (便于高侧开关 ZVS 导通)
我将遵循一种组合式数模控制技术、在该技术中、误差放大器和 II 型补偿器将在 TMS320F28027的外部实现、而该数字控制的输出将馈送到 LM25149的 EXCOMP 引脚。
我正在寻找如何实现这一目标的建议。
PS: 我认为由于误差放大器是 OTA,因此可以通过结合使用控制器的 GPIO 引脚和所需的缓冲器来覆盖它。
谢谢、
Prem Shah。