This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:有关将 LM25149用于同步降压转换器的设计建议/建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149, TMS320F28027, LM25141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987111/lm25149-q1-design-suggestions-recommendations-for-using-lm25149-for-synchronous-buck-converter

器件型号:LM25149-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25149TMS320F28027LM25141

您好!  

我正在设计一个具有高侧开关 ZVS 导通功能的同步降压转换器(主要使用电感器的负电流来促进高侧开关的 ZVS 开关)。 我正在考虑将 LM25149用作设计解决方案、因为我认为它符合标准。  
以下是我的设计参数:  
输入电压:9-12V、输出电压=5V、Fs=200kHz、L=2uH、COUT=390uF、 峰值电感器电流:3.7A,最小电感器电流:-0.7A (便于高侧开关 ZVS 导通)

我将遵循一种组合式数模控制技术、在该技术中、误差放大器和 II 型补偿器将在 TMS320F28027的外部实现、而该数字控制的输出将馈送到 LM25149的 EXCOMP 引脚。  

我正在寻找如何实现这一目标的建议。

PS: 我认为由于误差放大器是 OTA,因此可以通过结合使用控制器的 GPIO 引脚和所需的缓冲器来覆盖它。

谢谢、  
Prem Shah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    是的、如果需要、您可以过驱 COMP、因为它是跨导误差放大器的输出。 LM25141是这里的另一种选择-类似的电流模式控制器、没有有源 EMI 电路。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  
    感谢您的回答。

    您是否建议了用于驱动 EXCOMP 引脚的任何其他引脚连接、例如 FB 引脚的建议连接(因为我将在微控制器中单独实现误差放大器)?

    此外、只需确认一下、由于误差放大器拉电流和灌电流分别列为180uA 和160uA、我应该能够直接从微控制器驱动 EXCOMP、而无需任何额外的缓冲器、对吧?  

    再次感谢、感谢您的帮助!

    最棒的  

    高级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。 EA 灌电流/拉电流较低、因此应易于从外部驱动。 将 FB 连接至高电平或低电平-这并不重要、因为 EXTCOMP 是由您的控制电路强制执行的。 但是、如果需要 PGOOD 输出、请为特定的 Vout 设置连接反馈分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、  

    再次感谢您的帮助。  

    如果我计划使用给定的不同电感值、而不是数据表第8.3.12节给出的 Lo-Ideal、我想知道斜率补偿的计算方法。

    根据数据表中的公式(8)、我得到大约6uH 的电感值、以获得等于电感电流下降斜率的斜率补偿。 现在、如果我计划选择2uH 的电感、这意味着斜率补偿将是电感器向下斜率除以3、对吧? 我假设芯片内部的斜率补偿是固定的。

    请告诉我是否理解不当。  

    谢谢、

    Prem Shah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prem、请使用快速入门计算器帮助您选择组件: https://www.ti.com/tool/LM5149-LM25149DESIGN-CALC

    如果您选择的电感比建议值低3倍、则内部斜率补偿将是理想值的1/3。

    此致、

    Tim