This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:无输出功率

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990051/bq25121a-no-output-power

器件型号:BQ25121A

你好

在采用 BQ25121A 的设计中、我遇到了在某些 PCB 上不产生输出功率的问题。 所有引脚均已正确焊接、我可以从外部进行测量。 如果在 IN (引脚 A2)处为器件供电、但未连接电池、则流耗约为6mA。 PMID 上的电压仅为40mV。 在 SW 下、不会产生电压。 在其他 PCB 上、电压设置为预期的2.5V (在 VSYS 下、电感器后面)。 IPRETERM 上的电阻为4.99k、ISET 1k 和 ILIM 665R 上的电阻。
如果我通过 BAT 输入为器件供电、则输出被设定为2.5V。 但仅通过 VIN 供电、不起作用。 我可以测量从 GND 到 IN 的0.6V 二极管电压、因此对 IN 引脚进行焊接。 在我看来、Q1/Q2 (数据表第17页中的方框图)没有打开。 这里有什么问题呢?
如果这是焊料问题、设计问题或芯片故障、您有什么提示吗?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可能存在 EOS 损坏或焊料问题、 您是否能够在连接电池时为其充电?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    感谢您的回答。

    具体行为如下:
    如果我先连接电池、则不会产生输出电压。 然后、如果我在 VIN 处连接5V 电压、则生成2.5V 输出电压。 VIN 电流约为6mA、电池电流为1.4mA (电池输出)。 因此电池不会充电。
    现在、我可以断开 VIN 处的5V 电压、输出上的2.5V 电压保持有效。
    如果我断开电池并将5V 电压保持在 VIN 状态、则输出功率将被禁用。

    因此、我无法通过 VIN 为电池充电、如果未连接电池、则不会产生输出功率。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否可以附加原理图进行审阅? 您看到此问题的器件数量。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    由于这是可靠的数据、 是否可以 通过邮件将其发送给您? 或非公开的门户?

    此致、谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我向您发送了一份包含我的详细联系信息的朋友请求。

    谢谢、

    Nick