This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:VSENSE 开引脚故障启动问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983795/ucc28631-vsense-open-pin-fault-startup-issue

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630

我们基于 UCC28631器件开发了反激式设计。 我们收到 了电路板、遗憾的是、 电源在通电时未启动。 我们认为电源认为 VSENSE 引脚是开路的、并在加电期间进入引脚故障保护模式。 VSENSE 电路正确且与 EVM 设计相同、但此处的感测电阻值可能是问题所在。 我们对 Ra 使用40.2k、对 Rb 使用73.2k。 戴维南 等效电阻为~26k 、高于数据表第30页提到的建议范围(10k 至20k)。

我们是否可以更改 Ra 和 Rb 以解决此问题? 由于我们接近上限(26k 与20k)、因此 我们想知道是否可以将 Ra 降至30.9kOhm、将 Rb 降至56.2kOhm。 这种新组合 将戴维南值设置为20kOhm、并保持类似 的 RB/(RB+Ra)比。 但是、我们不知道降低 Ra 是否可以接受。 数据表中列出了用于计算 Ra 值的公式11、但未解释原因、因此我们不知道是否可以将其更改为30.9k。 我们认为它与感应 Vin 有关。 如果您可以、请告知我们这是否可以接受、或者您是否推荐了不同的路线、这 将非常好。 理想情况下、我们不想更改变压器匝数比。 至少对于此版本的电路板。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新? 由于电源未启动、其余的所有测试和开发进度都处于暂停状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mustafa、

    感谢您对 TI 的关注。

    是的,您是对的,如果 Ra//RB 等效 电阻超出10k~20k 范围,则控制器将 VSENSE 引脚开路或短路,然后会产生保护。  它表明您的变压器匝数比可能是极高的选择。 如果您不想将其更改为临时。 您可以减少 Ra,然后重新计算 Rb 以满足10-20k 范围。 其副作用是交流接通(欠压)和 交流 断开(欠压) 点将减少。 如果这符合您的规格。 可以减少 Ra 和 Rb。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我们如何知道 ACON 和 ACOFF 将减少多少? 我们需要知道这一点、以确定它是否可以接受。 它是否会根据 Ra 变化进行线性缩放? 数据表的第8.3.2节描述了 UVLO、在我们看来、只要 RB/(RB+Ra)比率不发生变化、那么它不应该真正影响 ACON 和 ACOFF。 我们可能在这里遗漏了一些东西、如果您能详细说明、我们将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    不幸的是 ,数据表中没有列出 ACON/OFF 电压计算公式,我也不知道确切的电压。 但基于其他器件设计块。 与 NB/NP 和 Ra 值的匝数比相关的 ACON/关闭电压。 因此,一旦 NBP 的匝数比固定,ACON/OFF 电压应与 Ra 值成正比。而且您有试验板,因此您可以测试试验板上的电压。  RB/RA+RB 的固定比率 意味着输出调节电压不会受到影响。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    不幸的是 ,数据表中没有列出 ACON/OFF 电压计算公式,我也不知道确切的电压。 但基于其他器件设计块。 与 NB/NP 和 Ra 值的匝数比相关的 ACON/关闭电压。 因此,一旦 NBP 的匝数比固定,ACON/OFF 电压应与 Ra 值成正比。而且您有试验板,因此您可以测试试验板上的电压。  RB/RA+RB 的固定比率 意味着输出调节电压不会受到影响。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    因此、我们 很少进行测试来解决这个问题、但遗憾的是、我们仍然无法打开电源。 根据上一个线程、我们继续将 Ra 更改为30.1k、将 Rb 更改为57.6k。 这使 Ra//RB 降至20k 以下、同时仍然实现我们所需的输出电压。 我们对电路板应用了这些更改、并在 VSENSE 引脚和接地端的距离为19.7k 左右进行了测量。 但是、电源没有开启、我们也没有得到任何像我们之前所经历的那样的栅极驱动脉冲。  

    为了收集更多信息、我们决定购买 UCC2860EVM。 我们能够让 EVM 开箱即用。 然后、我们对 EVM 进行了一些修改、使其原理图更接近我们的设计。 这些修改包括:

    1. 将电源变压器更改为我们的定制变压器。
    2. 将 Vsense 电阻器(R7和 R8)更改为30.1k 和57.6k。
    3. 将电流感测阻抗(R16)更改为430m Ω。
    4. 减少了输入和输出电解电容器(C5、C7、C11和 C12)、以匹配我们的设计。

    在进行所有这些更改后、我们可以使用变压器设计使电源导通、并在120V 输入下获得19.5V 的输出。 此外、稳压在我们的负载范围内非常好。 我们确实注意到了 ACON 阈值下限(~65V 与85V)、但这对我们来说是可以的。  看到 EVM 正常工作令人欣慰、但我们仍然无法使定制板正常工作。 为了确保这不是一次性问题、我们对几个 rivieh 板进行了 Ra 和 Rb 修改、但没有一个修改有效。

    由于我们知道 EVM 原理图的工作原理图、因此我们将其与原理图进行了密切比较、并看到了以下变化:

    1. EVM 使用 UCC28630。  我们使用 UCC28631。
    2. EVM 在 Vsense 和 GND 之间放置一个10pF 的电容。 我们没有这个电容器。
    3. EVM 使用47欧姆的导通栅极电阻和4.7欧姆的关断电阻。 我们在开启和关闭时都使用4.7欧姆电阻。
    4. EVM 在 FET 的栅极和源极之间放置一个100kOhm (R15)。 我们具有相同的电阻、但放置在栅极和 GND 之间。  

    如果您认为这些偏差中的任何一个都解释了我们所得到的行为、您能不能发表评论。 如果我们可以将此线程转换为私有线程、我们很乐意分享完整的原理图和 PCB 设计。 我们非常感谢这种援助,因为我们不知道我们在结束时还能做些什么 一段时间以来、我们一直处于保持状态、这个问题正成为  我们产品开发时间表的关键路径。

    谢谢、

    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    请通过以下电子邮件地址向我发送原理图和 PCB 布局文件:

    jaden-ning@ti.com。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    只需向您发送文件。 如果您没有找到它们、请告诉我。 谢谢你。