This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:放电期间 SOC 突然跳转

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990073/bq27z561-sudden-jump-in-soc-during-discharging

器件型号:BQ27Z561

您好!


我们在定制板中使用 BQ27Z561器件来读取电池参数(30AH)。 我们将电路板置于深度睡眠模式(不是电量监测计器件)、并在经过确定的时间间隔后唤醒。 在此期间、我们看到 SOC 值突然跳转。 我们正在尝试通过执行重置操作来恢复监测计、但这并不起作用。 每次监测计返回0 SOC 时、我们都会重置监测计、但它会恢复一段时间并持续发出指示。 此外、在执行每个复位命令后、监测计不会从其剩余的位置计算 SOC。

3月22日14:41:24  电池数据:[SoC:31伏:3504电流:-952][remcap:8990 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日14:41:42  电池数据:[SoC:31伏:3504电流:-944][remcap:8986 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日14:41:59  电池数据:[SoC:31伏:3504电流:-927][remcap:8982 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日14:42:16  电池数据:[SoC:31伏:3504电流:-924][remcap:8977 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日14:42:34  电池数据:[SoC:31伏:3504电流:-974][remcap:8973 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日14:42:51  电池数据:[SoC:31伏:3473电流:-907][remcap:8969 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
和唤醒之后运行
3月22日15:02:57  电池数据:[SoC:29伏:3731电流:-1581][remcap:8045 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日15:03:14  电池数据:[SoC:2伏:3731电流:-1206][remcap:440 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日15:04:19  电池数据:[SoC:0伏:3468电流:-973][remcap:0 FCC:29331 DCAP:25000 SOH:74]
电量监测计复位后
3月22日15:04:36  电池数据:[SoC:17伏:3477电流:-983][remcap:4910 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日15:04:54  电池数据:[SoC:17伏:3477电流:-974][remcap:4906 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日15:05:11  电池数据:[SoC:17伏:3477电流:-1041][remcap:4901 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
和唤醒之后运行
3月22日15:59:29  电池数据:[SoC:16伏:3505电流:-1096][remcap:4633 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日15:59:47  电池数据:[SoC:16伏:3505电流:-1039][remcap:4628 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:00:04  电池数据:[SoC:16伏:3505电流:-1204][remcap:4624 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:00:22  电池数据:[SoC:16伏:3505电流:-944][remcap:4620 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:00:39  电池数据:[SoC:16伏:3481电流:-1076][remcap:4616 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
和唤醒之后运行
3月22日16:21:00  电池数据:[SoC:15伏:3722电流:-1501][remcap:4129 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:21:57  电池数据:[SoC:0伏:3512电流:-1125][remcap:0 FCC:29432 DCAP:25000 SOH:74]
电量监测计复位后
3月22日16:22:14  电池数据:[SoC:23伏:3512电流:-1039][remcap:6764 FCC:29474 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:22:32  电池数据:[SoC:23伏:3512电流:-863][remcap:6759 FCC:29474 DCAP:25000 SOH:74]
3月22日16:22:49  电池数据:[SoC:23伏:3527电流:-891][remcap:6755 FCC:29474 DCAP:25000 SOH:74]

1>在学习周期中、我们将设计容量指定为30000、对于该容量、设计容量显示为~30AH 的 FullChargeCapacity、但在电量监测计中刷写 BQ.FS 后、设计容量未反映正确的设计容量。

这里有什么问题?

2>为什么电量监测计 SOC 突然跳至0? 以及为什么它在电量监测计重置后不从之前的值恢复?

注意:对于电量监测计重置、我们将折叠以下序列:解封电量监测计->将0x12写入 ReG_MFRG_ACC (0x3E)->密封 电量监测计

3>对于30AH 电池、是否可以使用具有25000设计容量的黄金文件 BQ.FS (因为 FCC 正确为~30000)? 或者、这就是在电量监测计重置时无法恢复的 SOC 值突然跳转的原因?

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您的完整充电容量不应大于设计容量、因此这可能是导致 SOC 跳转的原因。 此外、我不建议在 SOC 每次跳转时重置监测计。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jessica 的回复。

    正如您所说的 FCC 不应大于设计容量、我们在刷写25Ah 黄金文件和30AH 电池(提供~25000 FCC 和25000 DCAP)后进行了实验。 我们仍在根据以下日志观察 SOC 中的跳转:

    (我们在 STM32微控制器中提供电量监测计支持、该微控制器将进入深度睡眠5分钟、并在4次迭代后唤醒 IMX6处理器)


    [2021-04-01 13:10:08]电池 SoC : v : c=15:3571:-156.
    [2021-04-01 13:10:08]剩余容量:3719 FullChargeCapacity:25038 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:15:10]电池 SoC : v : c=15:3565:-183.
    [2021-04-01 13:15:10]剩余容量:3718 FullChargeCapacity:25038 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:20:11]蓄电池 SoC : v : C=15:3562:-183
    [2021-04-01 13:20:12]剩余容量:3716 FullChargeCapacity:25038 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:25:10]电池 SoC : v : c=15:3563:-198

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 13:25:10]剩余容量:3714 FullChargeCapacity:25038 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:26:01]电池 SoC : v : c=6 : 3563 :-1290
    [2021-04-01 13:26:02]剩余容量:1109全充容量:25038设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:26:19]电池 SoC : v : c=0 : 3563:-999
    [2021-04-01 13:26:37]剩余容量:0 FullChargeCapacity:25038 DesignCapacity:25000 SOH:94

    从 SOC 变为0后重置监测计:
    [2021-04-01 13:35:15] BQ27Z561_CMD_RESET_DEV:[0]
    [2021-04-01 13:35:32]电池 SoC : v : c=27:3575:-184
    [2021-04-01 13:35:32]剩余容量:6707 FullChargeCapacity:25002 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:40:25]电池 SoC : v : c=27:3578:-201
    [2021-04-01 13:40:08]剩余容量:6705 FullChargeCapacity:25002 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:45:10]电池 SoC : v : c=27:3574:-186
    [2021-04-01 13:45:10]剩余容量:6701 FullChargeCapacity:25002设计容量:25000 SOH:94

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 13:51:03]电池 SoC : v : c=9: 3581 :-1291
    [2021-04-01 13:51:03]剩余容量:2002 FullChargeCapacity:25002设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:51:20]电池 SoC : v : C=0 : 3581 :-979
    [2021-04-01 13:51:38]剩余容量:0 FullChargeCapacity:25002设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 13:51:46]收到电量监测计版本请求[FG OTA 状态:1]

    从 SOC 变为0后重置监测计:
    [2021-04-01 14:02:11]蓄电池 SoC : v : C=0 : 3569:-165
    [2021-04-01 14:02:11]清除容量:0 FullChargeCapacity:25002设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:07:13] BQ27Z561_CMD_RESET_DEV [0]:  
    [2021-04-01 14:07:30]电池 SoC : v : c =25 : 3566 :-196
    [2021-04-01 14:07:30]剩余容量:6153全充容量:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:12:06]蓄电池 SoC : v : C=25:3606:-170
    [2021-04-01 14:12:06]剩余容量:6150 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 14:17:59]蓄电池 SoC : v : C=25:3567:-1313
    [2021-04-01 14:17:59]剩余容量:6138全充容量:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:19:01]收到电量监测计版本请求[FG OTA 状态:1]


    [2021-04-01 14:28:22]蓄电池 SoC : v : C=25:3568:-184
    [2021-04-01 14:28:05]剩余容量:6037 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:33:08]電瓶 SoC : v : C=25:3569:-177
    [2021-04-01 14:33:08]剩余容量:6034 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:38:27]蓄电池 SoC : v : C=25:3562:-196
    [2021-04-01 14:38:27]剩余容量:6029 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:43:29]蓄电池 SoC : v : C=25:3567:-197
    [2021-04-01 14:43:29]剩余容量:6025 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 14:44:03]电池 SoC : v : c =15 : 3567 :-1296
    [2021-04-01 14:44:03]剩余容量:3608全充容量:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:44:21]蓄电池 SoC : v : C=0 : 3567:-996
    [2021-04-01 14:44:21]剩余容量:0 FullChargeCapacity:24998设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:44:52]已收到电量监测计版本请求[FG OTA 状态:1]

    从 SOC 变为0后重置监测计:
    [2021-04-01 14:54:20]蓄电池 SoC : v : C=32:3554:-181.
    [2021-04-01 14:54:20]剩余容量:7885 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 14:59:29]蓄电池 SoC : v : C=32:3458 :-201
    [2021-04-01 14:59:29]剩余容量:7881 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:04:13]蓄电池 SoC : v : C=32:3341:-214.
    [2021-04-01 15:04:14]剩余容量:7878 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:09:42]电池 SoC : v : c =32:3485 :-812
    [2021-04-01 15:09:43]剩余容量:7870 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 15:09:59]电池 SoC : v : c=16: 3485:-1266
    [2021-04-01 15:10:00]剩余容量:3931 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:10:17]电池 SoC : v : c=0 : 3485:-1003.
    [2021-04-01 15:10:17]剩余容量:0 FullChargeCapacity:24981设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:10:53]收到电量监测计版本请求[FG OTA 状态:1]

    从 SOC 变为0后重置监测计:
    [2021-04-01 15:20:26] BQ27Z561_CMD_RESET_DEV [0]:
    [2021-04-01 15:20:43]电池 SoC : v : c = 23 : 3548 :-188
    [2021-04-01 15:20:43]剩余容量:5545 FullChargeCapacity:24990 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:25:10]电池 SoC : v : c =23 : 3544 :-185
    [2021-04-01 15:25:10]剩余容量:5544 FullChargeCapacity:24990 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:30:10]电池 SoC : v : c =23 : 3545 :-183
    [2021-04-01 15:30:10]剩余容量:5540 FullChargeCapacity:24990 DesignCapacity:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:35:11]蓄电池 SoC : v : C=23:3550:-202
    [2021-04-01 15:35:12]剩余容量:5536 FullChargeCapacity:24990 DesignCapacity:25000 SOH:94

    已打开处理器电源
    [2021-04-01 15:36:03]电池 SoC : v : c =6 : 3550 :-1344
    [2021-04-01 15:36:03]剩余容量:1377 FullChargeCapacity:24990设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:36:20]电池 SoC : v : c=0 : 3550:-1012
    [2021-04-01 15:36:21]剩余容量:0 FullChargeCapacity:24990设计容量:25000 SOH:94
    [2021-04-01 15:36:51]收到电量监测计版本请求[FG OTA 状态:1]

    正如您看到的、每当系统在唤醒处理器期间消耗比平常更高的电流时、我们会观察 SOC 中的跳转至0。 我们将执行重置操作作为恢复监测计的实验、但为什么 SOC 会最初跳转

    对于30AH 电池、是否可以使用26AH BQ.FS 黄金文件? 否则、我们将计划在运行学习周期后重新生成30AH 黄金文件。 但是、它会解决这个问题吗? 看到我们的应用、我们从 STM32控制器消耗的电流较少、但在处理器通电时消耗的电流较多。

    此外、当我们进行这些实验时、我们的电池未充满电、但我向您保证它是新电池。

    是否存在以下限制:

    •         仅在电池充满电时才刷新电量监测计?
    •         它应该在完成一个完整的充电周期后才开始提供正确的 SOC 数据(SOC 中没有跳转)?

    期待您的回复  

    已附加电池参数的详细日志  

    e2e.ti.com/.../2146.SOC_5F00_jump_5F00_25AH_5F00_goldenfile.txt.zipe2e.ti.com/.../2086.SOC_5F00_jump_5F00_25AH_5F00_goldenfile.txt

    再次感谢、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica

    提醒:

    上述查询是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    对于电池配置的任何更改、您应该重新运行学习周期、并为两者提供单独的黄金映像。 对于26Ah 电池和30Ah 电池、我不建议使用相同的 bq.fs。

    设计容量用于其他计算、可能会导致电量监测问题。

    此致、

    Wyatt Keller