This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62224:VIN-GND 电容/布局建议

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990112/tps62224-vin-gnd-cap-layout-suggestion

器件型号:TPS62224

我的客户正在按照数据表建议进行设计。

问题说明:

1客户不能放置小于1608盖尺寸的电容器。
2 1608规格下可用/可选的电容值仅为0.1uF
3需要找到 VIN-GND 线附近的最近点、但长度可能为4-5毫米
4另一种选择是利用过孔、然后将 VIN 电容器放置在 PCB 图案的另一侧。

客户希望同时使用0.5 μ F 大小的0.1uF 和2012大小的10uF 与 palalell。

请您建议此条件建议的布局建议吗?

此致、

Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshimura-San、

    在回答您的问题之前、我需要您的帮助来澄清一些问题。

    1.客户不能使用小于1608 (0603)部件的电容器。 正确吗? 还是另一种方法(电容大小< 1608)?
    2.需要将输入电容器放置在 IC 的同一层上并尽可能靠近。 您的客户能否考虑使用其他器件来提供更小的解决方案尺寸(~ 10mm^2)、其中所有组件都可以放置在同一层? 顺便说一下、输出电压是多少?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel、我已经通过电子邮件发布了客户的真实布局。 请检查并回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yoshimura-San、

    我昨天回复了您的电子邮件。 如果您需要进一步的支持、请提供反馈。

    谢谢你。

    此致、

    Excel